This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A-PET-CALC:使用 IPC 机械装置在 A 内核和 R 内核之间创建通信流程的指南

Guru**** 2958700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1644297/am62a-pet-calc-guide-to-create-a-communication-flow-between-a-core-and-r-core-using-ipc-mechanims

部件号: AM62A-PET-CALC

您好团队:

一天中最棒的会议!!

目前我们使用 AM62A 板和 SDK (Linux 和 MCU) 版本 9.2。 我需要使用 IPC 机制和共享存储器在内核和 R 内核之间实现通信。

请引导我从头到尾如何使用 IPC 机制和共享存储器连接将数据从 R-Core 发送到内核以及从 A-Core 发送到 R-Core、具体取决于代码实现和测试。

注意:考虑我是这个主题的新成员。

 

非常感谢您的支持与合作!

谢谢、此致

Undali Muniranga.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。 为了使用 RPMsg 和共享存储器在 AM62A 上的 A53 (Linux/A-Core) 和 R5F (R-Core) 之间实现 IPC、TI 多核学院介绍了该主题的端到端 请参阅以下页面以开始使用:

    在浏览材料后、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Harshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Undali、

    此外、您还可以在此处找到共享内存示例(即 zerocopy 示例):
    https://git.ti.com/cgit/rpmsg/rpmsg_char_zerocopy/

    由于您使用的是 Linux 内核 6.1 (SDK 9.2)、请使用分支 t-linux-6.1、而不是主分支

    此致、

    Nick