This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:SK-AM62B-P1 EVM 板无法正常工作。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643359/sk-am62b-p1-the-sk-am62b-p1-evm-board-is-not-working

器件型号: SK-AM62B-P1

我收到了 2026年5月6日 标题中提到的 EVM 电路板。

我尝试通过引用 https://dev.ti.com/tirex/content/tirex-product-tree/processors-devtools-1.2.3/am62x_skevm_quick_start_guide.html 进行引导、但不会通过 UART 控制台生成消息。

EVM 板是否是工作正常的产品?

1) 电源:5V、4A。

2) Micro SD 卡: SanDisk 32GB SDHC I

3) UART 控制台:设置为 COM11(从 COM11 ~ COM14 开始)且设置为 115200-8-1。

4) 使用 baleenaEtcher 将 tisdk-default-image-am62xx-EVM-11.02.08.02.rootfs.wic.xz 刷写到 SD 卡中。
5) 将 tiboot3-am62x-gp-evm.bin 重命名为 tiboot3.bin。

6) 引导模式开关的配置如图所示。 (这与收到电路板时的配置相同。)

是否还有其他需要验证的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    [引述 userid=“698349“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643359/sk-am62b-p1-the-sk-am62b-p1-evm-board-is-not-working

    5) 将 tiboot3-am62x-gp-evm.bin 重命名为 tiboot3.bin。

    [/报价]

    SK-AM62B-P1 是一款 HS-P1 FS。

    您可以 改用 tiboot3-am62x-hs-fs-evm.bin 吗?

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照您的建议使用了 tiboot3-am62x-hs-fs-evm.bin 文件、但结果是相同的。

    我首次将 tisdk-default-image-am62xx-evm-11.02.08.02.rootfs.wic.xz 烧录到 SD 卡 hs-fs 文件时、是否创建了该文件?

    我已经尝试使用最初烧录的映像进行引导。

    但是、由于它不起作用、我也尝试了 tiboot3-am62x-gp-evm.bin。

    我附上了电路板布线的照片。 请检查是否有任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑 EVM 板由于硬件缺陷而无法正常工作。

    在韩国的任何地方、我是否可以验证 EVM 板的运行情况?

    如何继续维修或更换 EVM 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    连接看起来正确。 您可以尝试使用不同的 SD 卡吗?

    此外、您能否尝试 UART 引导模式并查看字符“C“是否每 2-3 秒打印一次?  

    请参阅 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/12_00_00_27/exports/docs/api_guide_am62x/EVM_SETUP_PAGE.html

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinuchandran:  

    从 SD 卡引导成功。

    问题的原因是我使用 balenaEtcher (balenaEtcher-2.1.4.Setup.exe) 在 Windows 10 上创建了 SD 卡。

    如果我使用“sudo bmaptool copy --bmap tisdk-default-image-am62xx-evm-11.02.08.02.rootfs.bmap tisdk-default-image-am62xx-evm-11.02.08.02.rootfs.wic /dev/sdc 在 Ubuntu 22.04 上刻录映像、则会起作用。

    另一个问题:FS 板当前设置为 HS-EVM 安全模式。 是否可以将其更改为 GP 安全模式?

    如果是、我如何才能做到这一点?

    作为参考、我们公司计划将 GP 安全用于大规模生产的模型。

    谢谢你。 祝你度过美好的一天!

    e2e.ti.com/.../1stBoot_5F00_yoctoBuild.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    很高兴知道它是有效的。

    [引述 userid=“698349“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643359/sk-am62b-p1-the-sk-am62b-p1-evm-board-is-not-working/6339266

    另一个问题:FS 板当前设置为 HS-EVM 安全模式。 是否可以将其更改为 GP 安全模式?

    [/报价]

    否、这是器件强制的硬件级限制、而不是软件配置。

    器件状态 说明
    GP (通用) 无安全性、无密钥、完全打开调试
    FS (高安全性-现场安全型) TI 密钥存在、DMSC 已锁定、但尚未强制执行安全启动
    HS-SE (高安全性-强制安全型) 通过 eFuse 烧录客户密钥、完全强制执行安全启动

    FS 的行为与 GP 非常相似。

    唯一的区别是 DMSC/Security 子系统被锁定、并且需要加载 TI 签名的 TIFS、这在 tiboot3.bin 中已经得到了处理。

    此致、
    Vinu