Other Parts Discussed in Thread: AM62P
器件型号: AM62A7-Q1
主题: AM62P 中讨论的其他器件
您好、
对于我们的一款产品、我们使用 DSS 输出视频。 这会在我们希望降低的特定带宽内引起一些 EMI 干扰。 我们在 10 位数据总线上使用 BT.656 模式。
我们想尝试通过降低 VOUT0_DATA0-9 和 VOUT0_PCLK 引脚上的驱动强度来实现这一点。
我们对此有一些问题:
- 引脚多路复用的驱动强度参数设置为 0(默认值)。 其他值 (1-3) 设置为保留。 是否可以/允许将其设置为 1-3、然后使用什么驱动强度?
- 是否有另一种方法可以将 DSS 配置为在输出引脚上输出更少的能量?
- 是否可以对时钟和数据线使用展频? 如果是、如何进行配置? 这是否与 bt.656 模式兼容?
对此、我们深表感谢。
此致、
Bas Vermeulen