This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P - MCUR5、WKUPR5 OSPI 引导+ Android EMMC 引导

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1644794/am62p-am62p---mcur5-wkupr5-ospi-booting-android-emmc-booting

部件号: AM62P

您好、

我不熟悉 AM62P、目前正在 MCU R5 侧工作。 我的要求是首先从 OSPI 引导 WKUP_R5 和 MCU_R5(运行 FreeRTOS)、然后从 eMMC 引导 A53 上的 Android。

在检查 MCU+ SDK SBL 配置文件时,我注意到参考 linux.appimage.hs_fs,但我认为它与 Linux 有关,而不是与 Android 有关。

我想了解此用例的正确引导流程和刷写过程:

  • WKUP_R5 和 MCU_R5 固件应首先从 OSPI 引导
  • Android 稍后应该从 eMMC 引导
  • MCU 应独立运行并在上电后立即可用

请有人指导我:

  1. AM62P 是否支持此引导流程
  2. 如何将 R5 映像刷写到 OSPI、并将 Android 引导映像刷写到 eMMC
  3. 此设置应使用哪种 SBL/引导 加载程序配置
  4. 是否需要任何自定义 SBL 修改

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    我们尚未在我们的 SDK (MCU+ SDK 和 Android SDK) 中尝试或启用 SBL + Android 流程。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vishal Mahaveer 、
    这种情况下还需要 Linux Processor SDK 吗?