This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2:在 AM263P 上的 RomBootLoader 或 SsecondaryBootLoader 出现故障时查找的状态寄存器

Guru**** 2889280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643780/am263p2-status-registers-to-look-for-while-the-rombootloader-or-ssecondarybootloader-fail-on-am263p

器件型号: AM263P2

您好、  

在我们的一款产品中、我们使用的是 AM263P 处理器。 我们正在尝试在我们的产品中实现 TI 提供的安全启动环境。

哪些寄存器具有有关成功/失败引导方案的信息? 我们应该在哪里查找这些状态?

您还能告诉我在系统引导后重试此状态信息的过程吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请问您使用的是 TI 提供的相同引导加载程序还是您的自定义引导加载程序?  

    ROM 将加载第一级引导加载程序 (SBL)、进而加载应用程序。 您是否有任何日志或外部通信来检查应用程序是否正在运行?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们使用 TI 提供的引导加载程序。 是的 ROM 正在加载 SBL、SBL 将加载应用程序。 我们将对 SBL (TI) 签名并将其加载到系统中。

    在此过程中、当由于签名不匹配而导致引导失败时、我们可以在其中找到此类状态。 (我们想知道哪些处理器寄存器将存储此状态)。 是否有方法检索故障日志 以进行诊断?

    我们了解的唯一方法是 Code Composer Studio 中的串行控制台输出。 我们想知道处理器寄存器是否将具有任何状态、或者 TI 引导加载程序是否正在存储任何可以使用的日志  

    谢谢

    Yugendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yugendra:

    当 ROM 成功加载 SBL 时、它会在 R5 内核上优先运行自身、以便 SBL 可以运行。 在此过程中、会设置以下寄存器以确认 Eclipse。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nikhil Dasan 这是信息的一部分,我正在寻找作为这张票的一部分。

    您还能为我提供寄存器信息、以便在 HSM ROM 出现问题时查找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    只有在加载 HSMRT 时、HSM ROM 才会优先运行。  
    因此、SBL 负责加载 HSMRT。 因此、SBL 启动后、您可以使用 API Bootloader_socLoadHsmRtFw () 来加载 HSMRT。

    这是一个阻止 API、并且在 SBL 中成功执行了相同的操作、这表明 HSM ROM 的优先级更高。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan