请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDA4AEN-Q1
1 调试在 Fls_Brd_中发现了一个错误。 MCAL 驱动程序 Fls_Brd_的 C 接口。 C:在不检查闪存是否完成的情况下执行下一次写入、偶尔会导致数据写入失败。 解决方案:每次完成后、检查闪存状态。 下面圈出的代码是采用 XSPI 方法的解决方案。 此修改是否合理?

2 前提条件:Fls_Test。 C 和 Fls_Irq。 编译 Fls_Test 后未使用 C 文件。 C 文件和 Fls_Irq。 C 文件、调试期间、在 CPU 复位操作之后 1、它不在 Hwip'armv7r_vectors_nortos_sm 中。 s 文件中、但在 Fls_Test 中。 C 文件。 2 无法在 HwiP'armv7r_vectors_nortos_sm 中设置断点。 S 文件中、它将位于 Fls_Test 中。 C 文件。 位于 Fls_Test 之后。 C 文件和 Fls_Irq。 未编译 C 文件、在调试期间、在 CPU 复位操作之后 、1 找到 HwiP'armv7r_vectors_nortos_sm 的-vectors。 s 文件。 2 您可以在 HwiP'armv7r_vectors_nortos_asm 中设置断点。 s 文件。
问题:我希望找出问题 1 的原因?