This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:TMS320DM8148 - RSTOUT_WD_OUT 复位脉冲宽度调整

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1644043/tms320dm8148-tms320dm8148---rstout_wd_out-reset-pulse-width-adjustment

部件号: TMS320DM8148

您好、  

我们目前正在努力增加 TMS320DM8148 - RSTOUT_WD_OUT 引脚的复位脉宽输出、以满足>1us 的目标。
 
目前、BTMODE[11]连接到地、我们已尝试修改具有不同值的 PRM_RSTTIME 寄存器。 但是、输出在 800ns 时保持恒定。
 
有人能就如何成功调整来自该引脚的复位脉冲宽度提供指导吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在测量 RSTOUT_WD_OUT 时如何生成复位?  您是使用实际的看门狗还是直接触发基于软件的复位并测量脉冲?  后者可能仅在该引脚上提供 800nS 脉冲。

    TRM 中意味着 PRM_RSTTIME 将影响 RESETOUT 引脚、该引脚可能连接到 PMIC、这与 RSTOUT_WD_OUT 引脚不同。  在类似芯片中使用 RESETOUT+RSTTIME 是为了给(延展)PMIC 的复位序列完成时间。  TRM 的实际看门狗部分指出、WD_OUT 引脚应该脉冲为 1 预缩放时钟宽、因为它将在翻转时发生。 因此、TRM 序列是指、WDT 功能时钟会向引脚发出 1 个复位脉冲、因为它会向 PRCM 发送一个脉冲以启动复位序列。   看起来会得到一个较慢的 RSTOUT_WD_OUT、应该选择 WDT 的慢速源时钟以及高预分频。

    此致、
    理查德·W·