This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:F29 ccxml can't 支持 xds100v3

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1644135/ccstudio-f29-ccxml-can-t-support-xds100v3

部件号: CCSTUDIO

尊敬的专家:

 

我要找客户。 客户使用 F29H85、想要在 CCS 20.5 上使用 XDS100v3。 但当她在 ccxml 中选择 xds100v3 时、可调试的 CPU 不会显示任何信息。 因此、我想知道如何应对这种情况、以及如何将 xds100v3 与 CCS 20.5 配合使用。

image.png

 

此致

Kita