This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:McASP 环回模式 — 连接串行器 1 和 2

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645278/am620-q1-mcasp-loopback-mode---connect-serializer-1-and-2

器件型号: AM620-Q1

您好团队:

是否可以在环回模式下连接串行器 1 和 2?

或者环回是否仅在像这样的对中工作:0-1;2-3;4-5。

在 TRM 中、它仅显示连接 0-1、2-3、4-5、但不显示 1-2、3-4 等

image.png

image.png

谢谢、此致、
直到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIL:

    [报价 userid=“562295“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645278/am620-q1-mcasp-loopback-mode---connect-serializer-1-and-2

    在 TRM 中、它仅显示连接 0-1、2-3、4-5、但不显示 1-2、3-4 等

    [/报价]

    是的、您是对的。 McASP 仅支持图中所示的环回配置。 其他配置将不起作用。  

    此致、
    Ritapravo