This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:支持安全库和编译器

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642160/tda4vh-q1-support-safety-library-and-compilers

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

您好:

我们正在认真考虑将此部件用于我们的产品开发和架构。 您能否告诉我、TI 是否会为该产品提供安全认证自检库和安全手册? 我还想知道经过安全认证的 TI 编译器列表。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDA4VH 器件根据 NDA 提供器件安全手册和 FMEDA。  请与您当地的 TI 联系人联系、确保签订了 NDA、并且可以申请访问权限。

    关于 STL、器件安全手册规定了 ARM R5、ARM72 内核以及 C7x+MMA 加速器的可选 STL。

    TI 软件开发套件包括一个软件诊断库、可用于满足器件安全手册中定义的诊断要求。

    SDK RTOS (R5、C7x) 使用 ARM-CLANG-CQKIT、可通过以下链接获取

    在 A72 内核上使用的编译器将取决于所选的 HLOS。  

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的评分 过去几周以来、我们一直联系 TI、但没有回复。 您是否可以将我引导至正确的人?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个内部查询,将提供更新,当我听到.

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将在本周结束前作出答复。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    到目前为止、TI 的任何人员是否已联系过您或您的团队?

    谢谢、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我收到一封电子邮件、说我 无法 访问这些文档。 我和我的团队确实希望与当地的 TI 联系人沟通、以获得有关工具和安全相关文档的快速支持。 您是否可以与合适的人建立联系?

    谢谢、