This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:为 AM67 上的未排序和未加电 GPIO 供电

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645992/am67-applying-power-to-un-sequenced-and-un-powered-gpio-on-the-am67

器件型号: AM67

TI 团队大家好、
我和我的同事想知道、如果我们在时序控制之前对未通电的 GPIO 供电、会发生什么情况。 您能否确认这是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    数据表列出了所有具有失效防护功能的引脚和不具有失效防护功能的引脚。  

    MCU_I2C0_SCL、MCU_I2C0_SDA、WKUP_I2C0_SCL、WKUP_I2C0_SDA、
    EXTINTn、VMON_1P8_SOC、VMON_3P3_SOC 和 MCU_PORz 是唯一的失效防护 IO 终端。 所有其他器件都不具有失效防护功能、当端子未通电时、不应接通电源。

    此致、

    Michael