This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:通过 PRU-ICSSG 并行接头与 ADS4242EVM 与 SK-AM64B 兼容

Guru**** 2927360 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, ADS4242EVM, ADS4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645433/am6442-compatibility-of-ads4242evm-with-sk-am64b-via-pru-icssg-parallel-header

器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: ADS4242EVM 、SK-AM64B、 ADS4242SN74AVC16T245

我想确认 ADS4242EVM 用于高速数据采集的 SK-AM64B 入门套件之间的硬件兼容性。 我的目标是使用 PRU-ICSSG 通过扩展接头以 65MSPS 捕获 14 位并行数据。

确认要点:

  • 逻辑电平兼容性: SK-AM64B PRU 接头在 3.3V电压下运行、而 ADS4242 CMOS 输出为 1.8V。 使用板载 SN74AVC16T245 收发器 (U12 和 U13) 是否是桥接这些域的经验证方法?

  • 缓冲器配置: 为了确保 1.8V 至 3.3V 转换、VCCA 是否应该连接到 1.8V ADC 电源轨、VCCB 是否应该连接到 3.3V PRU 电源轨? 请确认 ADC 至 PRU 数据流所需的 DIR 和 OE 引脚状态。

  • EVM 修改: 除了组装 U12/U13 和分流 JP26/JP27 外、是否必须移除特定的电阻器网络(例如 RN5-RN12)才能确保 65MSPS 的信号完整性?

  • PRU 连接:SN74AVC16T245 输出直接连接到 AM64x 上的 PRU_GPI 引脚时、是否存在任何已知的时序偏差或限制?

    并 让我知道,如果任何建议你喜欢提到..