This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:无法在 MacOS 上下载 CCS 10.4

Guru**** 2988330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646099/ccstudio-not-able-to-download-ccs-10-4-on-macos

部件号: CCSTUDIO

所以我尝试下载离线和 On-Demand(web) 安装程序,但它不能在我的 Mac 上打开。 完成文件下载并打开 dmg 后尝试打开 ccs_setup_10.4.0.00006、但没有任何反应。 我也无法关闭它, Mac 说它打开并运行,但没有弹出,我只能通过强制关闭它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    您正在使用哪个 macOS 版本? 什么处理器 (x86 或 MX)?

    谢谢

    Ki