This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer 中没有适用于 DRA821U 的设备和电路板

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, CODECOMPOSER, J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645955/codecomposer-no-device-and-board-for-dra821u-in-code-composer

部件号: CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件: DRA821UJ721EXCPXEVM

你(们)好

我正在尝试在 CodeComposer 中为 DRA821U 创建一个新工程(一个基于 VSCode 的工程)

当我尝试创建新工程并将“Device and Board“选择为“DRA821U“时、没有可在其他窗口中选择的 board/devcice。

在此主窗口中、我只能看到“从顶部的筛选器中选择器件或电路板或更改您的选择“

“JacintoTm 7 通用处理器电路板 (J721EXCPXEVM)“也会发生同样的情况

如何解决此问题?  

CodeComposer 是否专为 CPU 调试而设计? 如果是、我应该使用什么调试器?

image.png