This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A-PET-CALC:关于 CAN 实现的 SDK 构建确认

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646335/am62a-pet-calc-regarding-confirmation-on-sdk-build-for-can-implementation

部件号: AM62A-PET-CALC

您好团队:

目前、我们正在将 AM62A SDK 版本 9.2 用于评估板。

由于票证中提到了与 Git 相关的错误 :AM62A-PET-CALC:构建 AM62A SDK 9.2 版本时存在构建问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛 、我们无法构建 SDK。

所以,我们计划在上述电路板上实现 CAN。 目前、我们正在使用预编译映像进行引导。  

那么、构建 SDK 是强制性的还是仅仅是对 CAN 源代码进行编译和闪存与测试就足够了?
如果预构建映像足够、请提供以下步骤:

1) 如何构建 CAN 源代码

2) 需要在 SD 上复制的文件的位置和位置  

 

请仔细检查、请告诉我!

非常感谢您的支持!

 

谢谢、此致

Undali Muniranga.