This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:有关从 AM623x 迁移 AM625x 的 GPU 启用情况的技术咨询

Guru**** 2904280 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640706/am623-technical-inquiry-regarding-gpu-enablement-for-am625x-migration-from-am623x

器件型号: AM623
主题中讨论的其他器件: AM625

尊敬的专家:

 

客户目前正在 使用 BuildRoot SDK 将开发从 AM623x 迁移到 AM625x。 由于 AM625x 具有集成式硬件图形加速器、因此他们想了解 在 BuildRoot 环境中启用 GPU 支持所需的具体步骤。 请提供内核和用户空间库所需的配置更改。

 

谢谢

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    我将与开发团队讨论这一点、看看我们是否在构建环境中为 AM625 平台提供 GPU 支持。 请等待几天的答复。 如果在周末未给出任何响应、则对该线程执行 Ping 操作。  

    此致、  

    Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shriya

    是否有任何更新

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    目前、我们在构建环境中没有 GPU 支持。 我正在与开发团队讨论我们将来何时能够提供支持、并在获得支持后立即回复您 。

    此致、

    Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shriya

    TI 是否有关于在 BuildRoot 中实现 GPU 支持的任何建议或文档? 客户希望自己开发此产品、并希望获得任何建议。

    谢谢!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    让我在内部讨论一下、看看我们是否有任何可用的资源或建议。  

    此致、

    Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shriya

    有什么想法吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    对延迟深表歉意。 此时、我仍在等待开发团队的回复。 我将在收到更多信息后立即联系。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Shriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    我从一位同事那里找到了几个可以帮助启用 GPU 的补丁。 您需要进行一些调整
    对于源存储库、但它们应该为您提供一个很好的入门位置:

    https://lore.kernel.org/buildroot/20230622160212.2063472-11-dannenberg@ti.com/ 
    https://lore.kernel.org/buildroot/20230622160212.2063472-10-dannenberg@ti.com/ 

    此致、

    Shriya