This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:ESM 错误输出引脚不能在 PWM 模式下工作

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645678/am6442-esm-error-output-pin-doesn-t-work-in-pwm-mode

器件型号: AM6442

尊敬的 Champs:

对于 MCU_ESM 模块 MCU_SAFETY_ERROR 输出引脚、写入值 1h 不会启用引脚上的 PWM 输出。 你认为我错过了什么?

2.png

此致、

Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    [引述 userid=“51246“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645678/am6442-esm-error-output-pin-doesn-t-work-in-pwm-mode

    对于 MCU_ESM 模块 MCU_SAFETY_ERROR 输出引脚、写入值 1h 不会启用引脚上的 PWM 输出。 你认为我错过了什么?

    [/报价]

    您可以使用 SDL API 将 ERROR 引脚设置为 PWM 模式。 您可以使用 SDL_ESM_setPinOutMode API。  

    AM64x 中的 ESM 示例并未显示如何在 PWM 模式下配置引脚、但您可以查看 J784S4 ESM_PWM_TEST.c 示例以供参考。 ESM IP 相同、因此这些步骤将直接适用于 AM64x。

    https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-zv2DZbDzFz/11.02.00.06/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_02_00_06.tar.gz

    此致、

    Nihar Potturu