器件型号: AM625
尊敬的团队:
我当前正在将 BeaglePlay 与图像 ti-SDK-default-image-rt-beagleplay-ti-12.00.00.07.04.rootfs.wic 配合使用。
根据您之前的指导、我知道我需要自定义 k3-am625-beagleplay.dts 文件以启用 SPI 接口。
我的要求是启用三个 SPI 接口和四个 UART 接口、在继续之前、我想了解启用这些外设是否会因引脚多路复用或资源冲突而影响任何现有接口或板载功能。
非常感谢您指导我完成正确的 DTS 定制步骤、我应该注意到的任何依赖项或冲突、以及在不影响其他外设的情况下安全启用这些接口的最佳实践。 非常感谢您的支持和帮助。
谢谢、此致
Aparna C Nair