This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:AM69 和 TDA4VH - ARM 内核可访问性

Guru**** 2967660 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646080/am69-am69-and-tda4vh---arm-cores-accesibility

器件型号: AM69
主题中讨论的其他器件: TDA4VH、

您好:

您能否确认 AM69 和 TDA4VH 器件上可访问的内核状态?

我希望访问 MAIN 和 MCU 岛上的 R5F 内核、特别是。 另外、还请告知 DSP 和 A72 内核的状态(锁定/解锁)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    默认情况下、所有内核都可从 MCU 域和主域访问。 如果您正在具体地寻找一些内容、请告诉我。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM69 也是如此吗?