This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:Am6422:ICSSG 的 XDP 零复制 — 主线内核,TI 内核和 CIP 内核

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643371/am6422-am6422-xdp-zero-copy-for-icssg---mainline-kernel-ti-kernel-and-cip-kernel

器件型号: AM6422

尊敬的 TI 支持部门:

我想在通过 ICSSG 连接的端口上与 AM6422 一起使用 XDP_ZEROCOPY。

我发现在 2025年11月20日 的主线内核中对它提供了支持。 drivers/net/Ethernet/ti/icssg/icssg_prueth.c 的历史记录 — Torvalds/linux·GitHub  image.png

我看到这些提交也在 TI 树中、例如在 11.02.13-RT: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commit/?h=11.02.13-rt&id=2aecd04861c5d6b9c6f9ed592e6c6bbf59b85140 中

在我们当前的 TI-Kernel 09.01.00.001-RT 中、这些提交不会被包含、因为这些提交永远不会被包含、因此我无论如何都需要切换内核。

 

我更喜欢使用 CIP 中的 SLT 内核 6.12: kernel/git/cip/linux-cip.git - Civil Infrastructure Platform 稳定的内核分支 

在那里的 icssg_prueth.c 驱动程序发现提交的版本更旧、并且不会超过所需的补丁系列描述 XDP_ZEROCOPY: kernel/git/cip/linux-cip.git — 民用基础设施平台稳定的内核分支 

 

TI 是否要将 PRU_icssg 的 XDP_ZEROCOPY 提交推送到 CIP 内核? 如果是、是否有此计划?

 

感谢您的答复!

BR

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、  

    对延迟的回复表示歉意。

    TI 是否会将 PRU_icssg 的 XDP_ZEROCOPY 提交推送到 CIP 内核? 如果是、是否有此计划?

    请允许我花一些时间在内部进行检查、然后返回给您。

    如果我没有通过星期三回复、请 Ping 此主题

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    TI 是否会将 PRU_icssg 的 XDP_ZEROCOPY 提交推送到 CIP 内核? 如果是、是否有此计划?

    我想跟进我们目前正在为此制定 CIP 路线图的注意事项、但时间表和详细信息尚未准备好在这个公共论坛中分享。 如果您想了解有关我们此计划的更多详细信息、请就此联系当地的 TI 销售团队、因为这样有助于与您分享这些信息。

    如有其他问题、敬请告知。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    感谢您的回答。 我将联系 TI 的某个人。

    BR

    Daniel