This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J-Q1:是否从 A72(主域)触发到 R5F(MCU 域)的软件中断?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA829J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646329/dra829j-q1-trigger-a-sw-interrupt-to-r5f-mcu-domain-from-a72-main-domain

器件型号: DRA829J-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRA829J

团队、

在 DRA829J 上、软件中断是否可以从主器件路由到 MCU?
具体用例适用于 MCSPI2/MCSPI4:  
我是否可以使用软件中断(通过中断聚合器)从 A72 内核触发 R5F MCU?

显然,服务器似乎在使用一个类似的机制。
主域导航器发送使用特定 IRQ 线路路由到 R5F MCU 的请求。
IRQ 71 和 73 似乎用于此机制:
autosar 中的 TISCI 服务器交互操作 — www.ti.com/.../spracy6

-此外、根据以下 E2E、MAIN 域中的一些 GPIO 似乎可以在 MCU R5F 域上访问。
我们是否有一个代码示例显示这些 GPIO 在 MCU R5F 域上三角中断?
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1199356/dra829j-gpio-configuration-inside-mcu-domain

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    在 DRA829J 上、软件中断是否可以从主器件路由到 MCU?

    主要用例是什么? 您是打算让 MCU 内核使用主域外设并触发中断、还是将其用于其他目的?

    传统的 IPC 中断机制是使用邮箱 IP、这是在 remoteproc/rpmsg 或 IPC 栈下使用的 IP。

    我是否可以使用软件中断(通过中断聚合器)从 A72 内核触发 R5F MCU?

    中断聚合器与 NavSS 事件相关联、并将其转换为处理器的电平中断。 它们通常用于 UDMA 通道使用情况下、而不是作为直接 IPI 使用。

    我们是否有一个代码示例显示这些 GPIO 在 MCU R5F 域上三角中断?

    您可以查看 src GPIO 示例://packages/ti/drv/gpio/test/led_blink gpio/main_led_blink.c

    此致

    Suman