This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS62LEVM:AM62L FreeRTOS SDK 入门步骤

Guru**** 2925090 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641681/tmds62levm-am62l-freertos-sdk-getting-started-steps

器件型号: TMDS62LEVM
主题中讨论的其他器件: AM62L

AM62L FreeRTOS SDK 11.00.00 入门指南中缺少一个步骤。

没有将示例刷写到 EVM 闪存并从闪存引导的步骤。

我认为应该在第 5 步之后再做一个步骤吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请注意、AM62L FreeRTOS SDK 不会添加对刷写工具的支持、因此您没有看到介绍如何在 EVM 上刷写示例的步骤。  

    有一个部分介绍了如何通过 USB-DFU 引导应用程序、请参阅: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62LX/11_00_00_05/exports/docs/api_guide_am62lx/DFU_LOAD_CCS_DEBUG.html#USB-DFU_SEND 

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM62L 未来不支持 FreeRTOS MCU+SDK、我们正在过渡到 Zephyr。

     您是否计划在 A53 内核上运行 FreeRTOS?

    请提供有关您的项目的详细信息、以便我提供更好的指导。                                                          

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在调查如何将 CortexA CPU 用于当前在 CortexM 上运行的操作系统。

    如果有人从头开始了解 CortexA 架构、 FreeRTOS 可提供易于访问且熟悉的环境、让我了解 CortexA 领域的不同之处。 我不希望以任何其他方式使用它。

    目前、 FreeRTOS SDK 非常有用。  不过、有一点遗憾的是、未添加闪存示例。  我现在正在尝试弄清楚从 USB 引导更改为闪存引导需要发生什么。  最好的猜测是我需要将 tiboot3.bin 和 xxx.appimage.hs_fs 文件的一些布局复制到闪存启动器件…

    我至少为 AM62L EVM 构建了一个 Zephyr 示例。  但如果您想了解在 CortexA 上构建、刷写和启动操作系统实际涉及的内容、Zephyr + uboot 组合并不是一个好的起点。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有计划在 FreeRTOS SDK 中添加对刷写工具的支持、但您也可以利用 Linux SDK 中提供的刷写工具来刷写 RTOS 二进制文件、您可以使用 snagfactory 工具来刷写 preBl (tiboot3.bin) 和应用程序映像二进制文件、请参阅此: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62LX/12_00_00_07_04/exports/docs/linux/Foundational_Components tools/Flash_via_Fastboot.html 

    您必须在 0x0 偏移处刷写 Pre-BL、并在 0x80000 偏移处刷写应用程序映像、才能使用 ROM 引导加载程序从 OSPI 引导。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢