This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:将 PMIC 配置为在 ERROR 引脚上复位

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645982/j784s4xevm-configure-pmic-to-reset-on-error-pin

器件型号: J784S4XEVM

J784S4 主域 ESM 具有错误引脚 AM34、SOC_SAFETY_ERROR。 是否可以将 PMIC 配置为仅在单个域(如 domain0)上复位? 如果是、应由哪个内核配置? 任何例子?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    备份步骤 — 您能否确认该器件是否使用 TPS6594133A PMIC?  https://www.ti.com/lit/pdf/slvuci2 

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 TI EVM 板:TDA4Vx、PCB #PROC141E4、不确定该板使用的是什么 PMIC 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    PMIC 有两个 ESM 信号:对于主域、为 ESM_SOC;对于 MCU 域、为 ESM_MCU。 无法将 PMIC 配置为复位 MAIN 域或 MCU 域内的单个子域。  

    再看看您链接为背景信息的线程、我知道您遇到的问题是将 SOC_SAFETY_ERROR 信号拉低不会触发主域复位。 如果我误解了、请告诉我。

    SoC 必须初始化 ESM 以启动错误信号监控。 请参阅 TPS6594-Q1 数据表中的第 8.3.12 章。

    此致、

    Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我的想法。 非常感谢您的支持!