This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821U:频率握手期间超时

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642001/dra821u-dra821u-timeout-during-frequency-handshake

器件型号: DRA821U

您好、

我们有基于 DRA821U 的定制电路板的新版本 (B)。 之前、我们在 此处发布了关于修订版 A 启动的信息。

目前、我们正在通过 MCU_UART 上传引导阶段。 具体来说、我们正在加载 tiboot3.bin、并且会遇到与之前相同的问题:

U-Boot SPL 2025.01-ti-gac2433f99366-dirty (Oct 06 2025 - 12:51:40 +0200)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.9--v11.00.09+ (Fancy Rat)')
EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
Timeout during frequency handshake
### ERROR ### Please RESET the board ###

在此版本中、我们使用以下 DDR 器件型号: MT53E512M32D1ZW-046 WT:B

对于 DDR 配置、我们使用  在版本 A 中正常工作的 k3-j7200-ddr-pnt-lp4.zip 文件、其中 DDR 器件型号为 MT53E512M32D1ZW-046 AUT:B我们对版本 B 重复使用了相同的配置文件、但它不支持 MT53E512M32D1ZW-046 WT:B 器件。 该配置文件是在前一 篇文章中讨论的结果 中生成的、我们在该文章中遇到了相同的问题。  

我们还尝试降低启动频率和工作频率、以检查 DDR 训练是否会在较低的速度下成功、但结果保持不变。  

我们感谢您在以下方面提供指导:

  • 如何验证 DDR 是否正常运行?
  • 如果未检测到 DDR、我们应该预期会出现哪些消息或行为?
  • 假设 DDR 配置文件正确、建议使用哪些调试方法来进一步调查 DDR 初始化过程并确定根本原因?

提前感谢、
Santi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据两个器件型号的名称、似乎唯一的区别可能是支持的温度范围。  我不知道为什么需要更改寄存器设置才能让 DDRSS 完成初始化的任何原因。  

    您使用新内存测试了多少个主板?  

    您是否可以访问电路板上的 JTAG 和 Code Composer Studio?

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kevin!

    感谢您的快速答复。

    我们目前在电路板上提供了 JTAG、并安装了 Code Composer Studio。

    目前、我们只有  嵌入在 EVM 中的 XDS110 调试器

    我们  是否应该获得此开发板用于在海关板上进行调试?

    此外、是否有办法将嵌入在 EVM 中的调试器 与我们的定制硬件结合使用?

    最后、您能否阐明使用 Code Composer Studio 通过 JTAG 调试 DDR 的建议过程?

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们发现硬件有问题: DDR_RET 引脚悬空。 将该引脚接地后、引导过程正常开始。

    此致、
    Santi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您更新 TT 并提供您的调查结果。 很高兴听到您的问题已解决。

    此致、
    Kevin