This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:询问 AM62L:双操作系统支持 (Linux + FreeRTOS) 和 IPC 文档

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646772/am62l-inquiry-about-am62l-dual-os-support-linux-freertos-and-ipc-documentation

器件型号: AM62L

尊敬的专家:

我目前正在 针对一个新工程评估 AM62L 处理器、并对其操作系统支持和多核架构存在一些问题。

我们注意到 AM62L 支持 Linux 和 FreeRTOS。 我们想知道它是否能够 同时运行这两种不同的操作系统?

如果支持同时运行 Linux 和 FreeRTOS、您能否介绍这种双操作系统架构的工作原理? 具体来说:

  1. 如何在 Linux 内核和 FreeRTOS 内核之间对硬件资源进行分区(例如,A 内核与 M 内核)?

  2. Linux 和 FreeRTOS 之间使用什么机制进行处理器间通信 (IPC)(例如,RPMsg/Remoteproc)?

  3. 是否有任何官方应用手册、参考设计或文档详细说明了如何在 AM62L 上的这种双操作系统环境中进行设置和开发?

感谢您的时间和帮助。 我期待着你的指导。

此致、

 

Daniel