This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:SK-AM62-LP - AM62 SoC 从不启动、芯片保持冷态、所有 UART 静默

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646453/sk-am62-lp-sk-am62-lp-am62-soc-never-starts-chip-stays-cold-all-uarts-silent

器件型号: SK-AM62-LP
主题: TPS65219 中讨论的其他器件

我正在尝试在新 SK-AM62-LP 上首次引导 (PCB 版本 PROC124E1)、AM62 SoC 从未执行。  无论引导配置或电源如何、芯片都保持在环境温度 下、并且所有四个 UART 通道都处于静默状态。

 硬件

 -板: SK-AM62-LP (PROC124E1)

 -主机: macOS ,串行显示器通过 TIO 在 115200 波特

 -电源: USB-C PD 通过 J13 从 MacBook USB-C 端口 (5V/3A )。 LD8 亮起、确认 PD 合约。

 - SD 卡:64GB microSD, MBR 分区表,p1=256MB FAT32,带有来自 TI 处理器的预建引导工件

 SDK Linux 11.02.08.02 (tiboot3.bin、tispl.bin、u-boot.img、Image、k3-am62-lp-sk.dtb、 uEnv.txt)、P2 = ext4rootfs 来自 tisdk-default-image-am62xx-lp-evm.rootfs.tar.xz

 引导模式开关

 根据 SPRUJ51A§2.19.2、表 2-18/2-19/2-32 - uSD 引导 (MMC1)、25MHz PLL:

 - SW3:位置 1=开、2=开、3=关、4=关、5=关、 6=、7=开启、8=关闭

 - SW4:位置 1 =关闭、2 =打开、3 =关闭、4 =关闭、5 =关闭、 6=、7=关闭、8=关闭

 症状

 - 4 个 LED 在加电时亮起 (LD5、LD6、LD8、LD10)

 - AM62 SoC 是 冷的触摸 —不消耗电流

 -四个 Tiva-C UART 通道 (/dev/tty.usbserial-102612400940 至.943) 均以 115,200,9600 和 921600 波特静音

 -插入和未插入 SD 卡时行为相同

 -所有经测试的电源行为相同: iPhone 5W USB-A、5V/2.1A USB-A 适配器、MacBook USB-C 通过 J13

 我已经排除了

 -电力输送:LD8 LIT,通过 J13 确认 PD 合同。 MAC USB-C 端口作为干净的 5V/3A PD 电源进行了测试。

 - UART 通道:所有四个通道被监控,全部静音

 -引导介质:症状与 SD 缺失相同—芯片永远不会启动

 -引导模式开关:根据 SPRUJ51A§2.19.2 表进行了验证,参数设置正确,适用于 uSD/MMC1/MCU/ 25MHz

 关键观察结果

 冷 SoC 指示 AM62 根本没有执行、甚至不是引导 ROM。 如果 ROM 正在运行并且未能找到引导器件、则芯片会是热的、我们将在 WKUP_UART0 上看到 UART 输出。 此症状 表明 SoC 内核电压轨未启动(TPS65219 未时序控制)或 SoC 有缺陷。

 问题

 TPS65219 电源时序中是否有任何因素可以在 LD8 亮起的情况下阻止 AM62 内核电源轨启用?

 2.这批产品是否有任何已知的 QC 问题可以解释新电路板上的冷 SoC ?

 3、您能就 RMA/更换选项提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neverrmind。 用户错误。 删除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian Johnson、

    感谢您的查询和备注。

    我假设问题已通过使用其他电源适配器得到解决、或者是否观察到其他问题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刷新了错误的 WIC 文件... 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian Johnson、

    感谢您的意见、非常感谢。

    此致、

    Sreenivasa.