This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:在工业通信 SDK 版本 2025 中、在 EtherCAT 子器件上的 SDO 上传期间、READY 位从不会设置。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1633251/lp-am243-the-ready-bit-never-gets-set-during-sdo-uploads-on-the-ethercat-subdevice-in-industrial-communications-sdk-version-2025

器件型号: LP-AM243

大家好、开发团队。   
   
我正在使用 LP-AM243 电路板为 EtherCAT 子器件开发软件。   
   
我正在使用工业通信 SDK ind_comms_sdk_am243x_2025_00_00_08 和 MCU+SDK mcu_plus_sdk_am243x_11_01_00_19。   
   
在示例工程中、我使用工业通信 SDK 中 EtehrCAT_Subdevice_demo 中的 401_simple。   
   
我的主要问题是、在主器件发送 SDO 上传请求后、它会通过定期通信监测 FMMU2 (MBoxState)。   
确认设置了 READY 位后、它会发送一个帧来从子器件检索上载数据。   
   
但是、在主器件发送 SDO 上传请求后、子器件会返回对请求的响应、但 READY 位始终不会置位、SDO 上传永远不会完成。   
   
通信异常   
  白线:主要→Sub
  蓝线:Sub→Main

image.png

这种现象发生在周期时间为 250uS 时、而不是周期时间设置为 500uS 时。
因此、我们最初认为原因是子设备上的处理负荷过大。
不过、在不更改主器件、PDO 映射或条件以及尽可能减少子器件处理所做的更改(例如 API 替换)的情况下、我们将最初开发的工业通信 SDK 版本从 2025 年更改为 9.2.0.8。 在这一点上、即使周期时间为 250us、通信也是成功的。

正常通信

image.png

关于这个问题、我认为(或许可以假定)、它与之前在 PRU-ICSS-EtherCAT 固件版本 x.5.18 中修复的问题类似:
ESC Reg.0x800+5*SM_INDEX.bit1 在 PDI 端邮箱读取时不会更改。

不过、我认为这个问题已经在 2025 年工业通信 SDK 版本中得到解决、在 500us 的周期时间内工作正常、因此
这似乎与上述问题并不完美匹配。

若要解决该问题、例如、是否可以在子器件的 SDK 处理过程中监控 SDO 上传数据的准备情况、以及
完成后、翻转了 FMMU2 (MBoxState) 中逻辑地址 0x09000000 处的第一个 READY 位?

感谢您抽出宝贵的时间给予我们大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否使用 09.02.00.08 的 EtherCAT 固件将工业通信 SDK 保持在 v2025.00 进行测试?

    工业通信 SDK 09.02.00.24 对 EtherCAT 固件进行了大量更新、因此如果任何固件修复导致了该问题、那会更好。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系我们。

    我们尝试将固件版本 09.02.00.08 应用到 SDK 版本 v2025.00。

    具体而言、我们更改了 EtherCAT_Sub.c Device_Simple
    ecat_frame_handler_bin.h 和 ecat_host_interface_bin.h、写入 SDK 09.02.00.08 文件。

    但是、情况保持不变;我们在 250us 的周期时间内无法执行 SDO 上载。

    这表明 SDK 版本差异正在影响操作。
    版本差异可能会在低周期时间影响 SDO 通信是否有任何原因?

    如果可能、我们希望使用最新版本的 SDK、因此我们感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我使用 TwinCAT 作为 EtherCAT 主器件、在 100us DC 条件下、测试了标准 ind_comms_sdk_am243x_2025_00_08 中的 401 简单演示例。 我能够观察到、只要子器件写入 SM1、FMMU2 中的 READY 位(寄存器 0x080d 的位 0 - SM1 的状态寄存器)就会置位、当主器件从 SM1 读取数据时该位会复位。

    您能否在 250us DC 处共享 READY 位始终处于复位状态的 Wireshark 日志?

    因此、我们最初认为原因是子设备上的处理负载过大。

    请注意、子器件支持的最短直流周期时间取决于应用实现、因为它直接影响 Sync0 ISR 在直流模式下的执行时间。

    由于 100% CPU 负载、SDO 邮箱通信可能在较短的周期时间受到影响。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您进行测试。
    我将继续进行此测试、但我想请您留出一点时间。

    请注意、子器件支持的最短直流周期时间取决于应用实现、因为它直接影响 DC 模式下 Sync0 ISR 的执行时间。

    谢谢你。
    我认为没有问题、但我将回顾应用程序的实现情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我很抱歉迟来的答复。

    您能共享 Wireshark 日志、其中 READY 位始终处于 250us DC 的复位状态吗?

    我进行了您提到的测试。

    我使用的方法是在主器件接收到帧之前、强制子器件的 REDAY 位设置为 1、以便主器件持续发送 SDO 上传帧。


    但是、我在 Wireshark 中确认、即使在经过 5 秒的 SDO 上传超时期后、也没有从子器件发送数据、并且返回了 WKC 值为 0 的帧。

    红色框显示返回到主器件的 SDO 上传帧。


    不过、即使在 250us SDK 版本 9.2.0.8 下、这也没有问题。因此、我想知道 EtherCAT 固件在 SDK 版本 2025 下的更改是否以某种方式增加了处理负载。

    由于 100%的 CPU 负载、SDO 邮箱通信可能会在较短周期时间受到影响。
    [/报价]

    我认为测量每个任务的处理时间是评估性能的好方法、但如果您能告诉我是否有更好的方法、我将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请将完整的 Wireshark 日志作为文件共享。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将向您发送 Wireshark 日志文件。

    我在操作模式下测量了 150 帧。

    此致、

    e2e.ti.com/.../5023.Wireshark.zip