This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:使用 AM62A7-Q1 生成 S 视频

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, AM62A7-Q1, SK-AM62A-LP, TFP401, SK-AM62P-LP, SK-AM62B-P1, SK-AM62, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1613110/am62a7-q1-to-generate-s-video-using-am62a7-q1

器件型号: AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件: SK-AM62A-LPTFP401 、AM62A7、 SK-AM62P-LPSK-AM62B-P1、 SK-AM62AM62P

您好、

我需要设计具有 CMOS 摄像头传感器输入和 S Video (Y/C) 输出的摄像头板。  这是一个传统系统。

我可以将 AM62A7-Q1 用于此应用。

我的具体问题是、是否可以使用编码器芯片转换 S Video (Y/C) 输出。

谢谢、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    感谢您的查询!

    AM62A7-Q1 仅支持串行 MIPI CSI-2 输入。

    我目前正在搜索一种 TI 解决方案、希望将您的传统摄像头 S-video (Y/C) 输出转换为 AM62A7-Q1 CSI-2 Rx。   

    我希望我能在一天或两天内作出回应。

    此外、您是否希望在 E2E 论坛中填写您申请的“地区“和“账户“字段?

    我感谢你的耐心!

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:

     AM62A7-Q1 只需要一个 CMOS 摄像头输入。  处理完此摄像头输入后、电路板应驱动 S-Video (Y/C) 显示屏。  该评估板 SK-AM62A-LP 提供 HDMI 输出。

    我是否需要使用任何双芯片解决方案将 HDMI 转换为 S 视频,如 DVI 到 24 位 RGB 转换器 IC (TFP401),然后将 24 位 RGB 转换为 S 视频。

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    [quote userid=“682216“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1613110/am62a7-q1-to-generate-s-video-using-am62a7-q1/6217552

     AM62A7-Q1 只需要一个 CMOS 摄像头输入。  处理完此摄像头输入后、电路板应驱动 S-Video (Y/C) 显示屏。  该评估板 SK-AM62A-LP 提供 HDMI 输出。

    我是否需要使用任何双芯片解决方案将 HDMI 转换为 S 视频,如 DVI 到 24 位 RGB 转换器 IC (TFP401),然后将 24 位 RGB 转换为 S 视频。

    [/报价]

    感谢您 对输入类型与输出类型接口 映射的解释及时、很抱歉。 (我不知道为什么,我最初想到的是来自摄像机设备的 S-video 输入。)

    现在、我知道您需要一个电路板、该电路板具有来自 CMOS 摄像头传感器的输入(需要阐明确切的硬件接口)、板载 AM62A7-Q1 处理器以及来自电路板的 S-Video (Y/C) 模拟输出。   

    我有以下问题:

    问题 1: CMOS 摄像头传感器的确切硬件接口类型是什么。 您能否确认它符合 AM62A7-Q1 MIPI CSI-2 Rx、或者您是否需要额外自适应来连接到 AM62A7 CSI 接收器?

    您的问题:

    “我是否需要使用任何双芯片解决方案(如 DVI 到 24 位 RGB 转换器 IC (TFP401)) 将 HDMI 转换为 S 视频、然后使用 24 位 RGB 转换为 S 视频。“

    请注意、只有 M 编码类型的 AM62A7-Q1 器件支持 DSS。 DSS 支持单个 DPI 端口。 请注意 AM62A7-Q1 数据表中的以下注释:

    据我所见、在 SK-AM62A-LP EVM 上确实无法直接访问 DPI 端口并绕过可用的 HDMI 收发器。

    问题 2: 您是否打算将 SK-AM62P-LP EVM 用于您的测试或定制电路板?

    -如果您使用定制板,您将可以访问 DPI 并行视频端口。

    请允许我留出一些时间在内部检查 TI LVCMOS DPI 转 S 视频转换器的可用性。  

    另外、如果您无法填写 E2E 主题的上述条目、请告诉我。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:

    对于您的问题:

    问题 1: CMOS 摄像头传感器的确切硬件接口类型是什么。 您能否确认它符合 AM62A7-Q1 MIPI CSI-2 Rx、或者您是否需要额外自适应来连接到 AM62A7 CSI 接收器?

    答:我计划使用 Sony CMOS 传感器 IMX296、它具有 MIPI CSI-2 接口。

     

    您的答案:据我在 SK-AM62A-LP EVM 上确实可以看到、无法直接访问 DPI 端口并绕过可用的 HDMI 收发器。

    是否有任何其他处理器具有 EVM、其 DPI 端口可供外部视频编码器转换 S-Video。

     

    另外、如果您无法填写 E2E 主题的上述条目、请告诉我。

    登录 TI 网站后、我更新了中的“地区“。

    请告诉我如何在 E2E 论坛中更新我申请的“地区“和“账户“字段

     

    谢谢、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    感谢您提供详细信息。

    请允许我花一些时间进行研究。 我将在下周初回复。

    谢谢

    此致

    Anastas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我谨就我的答复中出现的时间差距深表歉意。  

     如您所述、AM62A SKEVM 无法执行此操作、因为已使用 DPI 到 HDMI 桥接器。 然而、在使用 AM62A7 时、应该可以使用 DPI to S-Video。

    如您已经发现的那样 、以下 TI 解决方案可用于第一个信号转换级的核心-> “24 位 RGB 转换器 IC (TFP401)“。

    为了进行测试、TI 提供的一个现成解决方案是 TFP401PZP EVM:

    TFP401PZP 评估模块文档

    SK-AM62A-LP EVM 通过其板载 SiI9022A 发送器以 24 位 RGB888 格式输出 HDMI。 AM62A 的显示子系统 (DSS) 将并行 RGB 数据 (VOUT0_DATA[23:0]) 以及 HSYNC、VSYNC、DE 和 PCLK 信号驱动到此 HDMI 发送器中、该发送器将它们编码为 TMDS Tx 差分对。

    TFP401PZP EVM 接收此 HDMI 输入并将其解码回 24 位并行 RGB。   在 1 像素/时钟模式下每个时钟周期输出一个完整像素。

    在第二个转换阶段 、似乎需要使用一个外部 DAC、该 DAC 能够从 RGB 转换为 S-Video、并与来自 TFP401 的 1 像素/时钟输入兼容。   

    TFP401PZP 以每个时钟一个像素输出标准并行 RGB。 必要的 S-Video DAC 转换器应 接受此格式。

    据我所知、TI 尚未测试此类 S-Video 输出解决方案、因此您应该自行测试和验证。  

    注意: 然后需要调整 Linux 器件树中的 DSS 节点、以匹配第二阶段的 DAC 时序参数。

    采用不同 SKEVM 的解决方案:

    我认为 TI 没有带 S-Video 输出的 Sitara EVM。 遗憾的是、SK-AM62P-LP EVM、SK-AM62B-P1、SK-AM62x 也不提供对 AM62P DSS DPI 输出的直接访问、因此 24 位 RGB 视频数据不能直接应用于 S 视频输出 DAC 芯片的输入。 SK-AM62P-LP EVM 和 SK-AM62 EVM 可用于访问专用连接器上的 LVDS OLDI 发送器和 DSI 输出。 如果您可选择此选项、您可以尝试搜索将 OLDI 转换为 S-Video 或 MIPI DSI 转换为 S-Video 的第三方 IC 芯片。   

    请告诉我、建议的解决方案适合您。

    感谢您的理解!

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh 您好:

    我几乎一个月没听过你的声音。 我假设您可能会发现上述建议的解决方案可接受。

    因此、我现在正在关闭 TT。 如果您还有其他问题、请随时创建新主题。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov