This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:SDL DM-R5 示例

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646726/am62a3-sdl-dm-r5-example

器件型号: AM62A3

您好 TI 专家、

我们使用 AM62A。

从 SDK 信息可以看出、几乎所有 SDL 示例都仅支持 MCU-R5 内核。

我有一个问题:这些示例是否也可以在 DM-R5 内核中使用?  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正式仅 AM62Ax 上的 MCU R5 支持 SDL。 因此、所有示例都是针对 MCU R5 编写的。 但是、它也应该在 Wkup R5f 上工作。 在本例中、它与 AM62x 类似。

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、根据您的经验、您建议部署 SDL 的核心是什么? 似乎 MCU-R5 性能更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最好使用 MCU R5。

    此致、

    Nihar Potturu