This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263x 支持 TSN

Guru**** 2917840 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646722/am263p4-am263x-supporting-tsn

器件型号: AM263P4
主题中讨论的其他器件: AM2634

您好、  

数据表上的 AM263x 具有实时控制功能的 SitaraTm 微控制器。 在 2025 年 8 月修订版中、它表示“删除了对 TSN 的提及............................................................................................................................... 149 英寸  

AM263x MCU+ SDK 26.00.00、以太网 TSN 和 gPTP 协议栈 — API 和集成指南中的操作 仍可在 SDK 中找到。

 

我可以检查 AM263x Sitara 控制器是否仍然支持 TSN、或者 SDK 是否尚未更新

 

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    是的、AM263x 支持 TSN、AM263Px 也支持 TSN。

    请参阅以下内容: software-dl.ti.com/.../ENET_CPSW_TSN_GPTP.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilabh、

    感谢您的 快速响应。 出于任何原因、他们在数据表中删除了详细说明(第 7 节)中提及 AM263x 的 TSN、而对于其他 TI Sitaras(如 AM243x 系列)。 数据表中仍然提到 TSN。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    好的、我创建了一个 JIRA、用于将 TSN 添加到 AM2634 数据表中

    jira.itg.ti.com/.../SMCUAPPS-1178

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    感谢您的回答。 由于我无法查看 Jira 工单、因此我想提供更多背景信息。 在中  

    AM263x 具有实时控制功能的 SitaraTm 微控制器数据表、2025 年 8 月修订版。 它在修订历史记录第 157 页中说明了以下内容:

    “删除了对 TSN 的提及............................................................................................ 149“。 其中“149“链接到详细说明第 7 节第 149 页。  

     e2e.ti.com/.../AM263x-Sitara-Microcontrollers-with-Real_2D00_Time-Control.pdf

    随附了数据表、我也想了解关于 AM263X Sitara 系列是否支持 TSN 的困惑

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您提供的其他语境、

    TSN 本身是多个子标准的集合、请参阅 AM263x 支持的所有子协议列表

    dev.ti.com/.../node