This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:无法使用 MCU 配置以太网

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645925/am62p-no-able-to-configure-ethernet-using-mcu

部件号: AM62P
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

我尝试在电路板上的 MCU R5 的帮助下运行 UDP、遵循 MCU+SDK 指南、并成功运行 Hello world 程序、首先我使用预构建的示例、为此、我关注 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/12_00_00_27/exports/docs/api_guide_am62px/EXAMPLES_ENET_LWIP_CPSW.html 、但最终无法在 CCS 控制台上显示输出、实际上我无法在 CCS 控制台上获得任何内容、只会将此作为输出获取  

WKUP_R5FSS0_0:***警告:尝试使用 gel 初始化 DDR 之前、请关闭所有内存浏览器窗口
WKUP_R5FSS0_0:从 R5 运行
WKUP_R5FSS0_0:  

R5 连接后未初始化 DDR。

转至菜单“Scripts“->“AM62 DDR Initialization“->“AM62P_DDR_Initialization_ECC_Disabled“以初始化 DDR。

====

WKUP_R5FSS0_0:  
WKUP_R5FSS0_0:已经尝试 DDR 编程。  
WKUP_R5FSS0_0:跳过 DDR 初始化 GEL 脚本...
WKUP_R5FSS0_0:  

请帮助我运行此示例程序、以便我能够运行预期的 UDP 程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayesh:

    这看起来是初始化错误。 根据打印结果、我希望您尝试使用 CCS 和 GEL 脚本加载内核。 但遗憾的是、由于该示例在 WKUP_R5 上运行、我们需要使用 UART 引导加载程序或 USB DFU 将示例应用映像刷写到 OSPI 存储器中。

    您能否确认用于加载内核的方法、并告诉我使用 UART uniflash 方法或 DFU 方法后的结果?

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我首先运行以下命令
    make -s -C source/networking/enet/core/examples/lwip/enet_lwip_cpsw/am62px-sk/wkup-R5fss0-0_freertos/ti-arm-clang
    之后  
    python3 uart_bootloader.py -p /dev/ttyUSB0 \
    -bootloader=sbl_prebuilt/am62px-sk/sbl_uart.release.hs_fs.tiimage\
    --文件=/home/jayesh/ti/mcu_plus_sdk_am62px_12_00_00_27/source/networking/enet/core/examples/lwip/enet_cpsw_tcpserver/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/enet_cpsw_tcpserver.release.appimage.hs_fs

    并使用 UART 刷写该文件、比之后我打开 CCS 并检查串行控制台上与您网站相同的 UART 输出  

      INFO:bootloader_runCpu:162:CPU mcu-R5f 已初始化为 800000000 Hz!!
    INFO:bootloader_runCpu:162:CPU A530-0 被初始化为 1250000000 Hz!!
    INFO:bootloader_runCpu:162:CPU A530-1 被初始化为 1250000000 Hz!!
    INFO:bootloader_runCpu:162:CPU a531-0 被初始化为 1250000000 Hz!!
    INFO:bootloader_runCpu:162:CPU a531-1 被初始化为 1250000000 Hz!!
    INFO:bootloadSelfCpu:215:CPU wkup-R5f 已初始化为 800000000 Hz!!

    之后、当我将 WKUP_R5 作为目标连接时、显示了  

    WKUP_R5FSS0_0:***警告:尝试使用 gel 初始化 DDR 之前、请关闭所有内存浏览器窗口
    WKUP_R5FSS0_0:从 R5 运行
    WKUP_R5FSS0_0:  

    R5 连接后未初始化 DDR。

    转至菜单“Scripts“->“AM62 DDR Initialization“->“AM62P_DDR_Initialization_ECC_Disabled“以初始化 DDR。

    ====

    在以下脚本之后、-> AM62 DDR 初始化-> AM62P_DDR_Initialization_ECC_Disabled 若要初始化 DDR、我将获得这些脚本
    WKUP_R5FSS0_0:  
    WKUP_R5FSS0_0:已经尝试 DDR 编程。  
    WKUP_R5FSS0_0:跳过 DDR 初始化 GEL 脚本...
    WKUP_R5FSS0_0:  

    其他情况没有发生

    如果我做了任何错误,请告诉我,因为我们是第一次使用这些国王的董事会,我们不知道我们需要如何确切地配置,如果可能,我们可以有一个在线会议,你可以指导我到底需要如何在你方便的时间,今天晚上 4 点或周一或任何适合你



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayesh:

    我们正在尝试重现此问题、并将告知您结果。 敬请期待明天 EOD 的响应。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayesh:

    日志似乎来自 SBL null 引导加载程序。 您能否提供有关如何刷写示例的更多详细信息?

    我们已使用 sbl_uart_uniflash 验证了示例、该示例与您当前使用的 UART 引导加载程序不同。  您可以查看 SBL UART Uniflash 方法吗?

    谢谢。此致、
    Teja。