This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:Yocto 构建问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1642654/am62l-yocto-build-issue

器件型号: AM62L

附件是一个 zip 文件、其中包含 Yocto 构建错误、我在尝试按照此处的过程为评估板构建映像时遇到此错误:

1.2.使用 Yocto 构建 SDK—适用于 AM62L 的 Linux SDK 文档

 

我是否遗漏了一些东西、或者可能出错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:  

    您尝试构建哪个版本的 SDK(11.1、11.2、12.0 等)? 另外、什么映像类型 (tisdk-default-image/tisdk-tiny-image/etc)?  

    此致、

    Antonios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    在 arm-ddr-bandwidth 数据包的 do_fetch 任务期间、编译失败。  

    这看起来像是一个系统范围的网络问题、因为我可以在屏幕截图中看到来自其他软件包/服务器的许多获取警告。

    您是否可以检查防火墙/代理设置并尝试使用其他 ISP?

    另外、请检查是否可以直接从终端克隆存储库、以验证存储库是否可以克隆。

    git clone git://git.ti.com/matrix-gui-v2/matrix-gui-v2-apps.git

    该文件位于 matrix-gui-v2-apps/arm_apps/arm_ddr_banding/runLmDDRBandwidth.sh

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian Wang , 我已经将新的查询拆分为另一个线程  : AM62L : Yocto 构建问题 

    关闭这个。