This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2:从应用程序读取记录器内容

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645269/am263p2-reading-logger-content-from-applications

器件型号: AM263P2

您好、  

我们如何从应用程序读取存储在以下内存位置“0x0008_2800“中的日志?

我们的目的是重试 ROM 引导加载程序的错误/信息/警告日志并将其用于诊断。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请告诉我使用此日志的目的。

    到达 SBL 后、ROM 日志就无关紧要了?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我们的目的是、当 ROM 引导加载程序或 SBL 出现故障时、故障日志就应该存储在 NVM 中、并且这些日志应该能够在成功启动时检索、以进行诊断。  

    例如:(如果已签名 SBL 的认证验证失败、则引导将失败、我们希望将此类信息存储在 NVM 中,并在成功引导时检索此信息)

    简而言之、安全启动过程中发生的故障应该被存储起来并可从 NVM 检索

    谢谢、此致

    Yugendra Sai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yugendra:

    例如:(如果签名的 SBL 的认证验证失败、则启动将失败、我们希望将此类信息存储在 NVM 中,并在成功启动时检索)

    通常、在 SBL 的当前流中、TCM 存储器会重新初始化、以清除应用程序使用时的存储器。 如果您需要访问这些数据、则必须修改引导加载程序、以免初始化 TCM 区域。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan