This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5749:AM5749 DDR 接口的封装延迟时间

Guru**** 2925090 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647381/am5749-package-delay-time-for-am5749-ddr-interface

器件型号: AM5749

我正在考虑在 AM5749 周围设计一个定制电路板、并且需要与 EMIF1 接口相关的焊盘的封装延迟信息、以确保满足 DDR3 时序限制。

查看数据手册后、显然没有这方面的信息、是否有一个与每个 EMIF1 焊盘相关的延迟表(例如皮秒)?

感谢您的帮助、
Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的理解是、AM57x 器件不提供封装延迟。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着 DDR 焊盘上的封装延迟足够小、因此在 PCB 布局中无需考虑它们?

    抱歉、在确定电路板旋转的成本/工作量/经过时间之前、需要明确此方面的信息。

    此致、
    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“693813“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647381/am5749-package-delay-time-for-am5749-ddr-interface/6352888

    这是否意味着 DDR 焊盘上的封装延迟足够小、因此在 PCB 布局中无需考虑它们?

    抱歉、在确定电路板旋转的成本/工作量/经过时间之前、需要明确此方面的信息。

    [/报价]

    我将再次查看、但据我了解、AM57x 器件没有提供封装延迟。 数据总线(第 7.2 节)应提供相关指南、包括记录最大布线长度/偏移的布线规格。  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、我们不 提供封装延迟信息、因为 a) 布线很小且匹配良好、b) 布局指南应用手册建立了足够的裕度来解决 PCB 贡献之外的任何偏差。

    此致、

    Kyle