This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:ADC_CAL 引脚

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647358/am263p4-q1-adc_cal-pins

器件型号: AM263P4-Q1

您好、  

数据表指出、ADC 在生产过程中在工厂进行了校准。 因此、我不希望使用 ADC 校准功能。 在我的设计中、然后将所有这些引脚接地是否有效? (ADC_CAL0、ADC_CAL1、ADC_CAL2、ADC_CAL3)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lewis:

    是的、将 ADC_CAL0 和 ADC_CAL1 接地有效、但条件很重要。 数据表的引脚连接要求部分明确指出:

    “如果未使用所有 ADC 实例 (ADC[0:4]_AIN[0:5]) 的所有 ADCx_AINy 输入、必须将 ADC_CAL[0:1]模拟引脚直接连接(短接)至地 (VSS)。“ [1]

    这意味着 在未使用任何 ADC 模拟输入引脚时、将 ADC_CAL0 和 ADC_CAL1 接地不仅有效、还需要接地。 但是、如果您 在设计中使用任何 ADC_AIN 输入、请注意 ADC_CAL0 和 ADC_CAL1 在全部五个 ADC 实例上与 ADCIN6 和 ADCIN7 共享[2]。 在这种情况下、将它们接地会将这些模拟输入通道连接到固定电位。

    引脚
    焊球
    封装可用性
    接地指南
    ADC_CAL0
    U16
    所有封装
    如果所有 ADC[0:4]_AIN[0:5]未使用、则接地[1]
    ADC_CAL1
    T15
    所有封装
    如果所有 ADC[0:4]_AIN[0:5]未使用、则接地[1]
    ADC_CAL2
    U17
    仅限 ZCZ_S 和 ZCZ_F
    未在接地要求中明确涵盖[3]
    ADC_CAL3
    N17
    仅限 ZCZ_S 和 ZCZ_F
    未在接地要求中明确涵盖[3]

    重要说明:

    • ADC_CAL2 和 ADC_CAL3 仅存在于 ZCZ_S 和 ZCZ_F 封装型号上、不存在于 ZCZ_C [3]上。 验证您正在使用哪个软件包。
    • 引脚连接要求表明确描述了 ADC_CAL[0:1]、但 并未 明确列出具有相同接地指令的 ADC_CAL2 或 ADC_CAL3 [1]。 对于 ADC_CAL2/3、您应遵循一般规则、即任何未使用的 ADC_RX_AINy 输入都必须直接接地 (VSS)[1]、因为这些引脚与 ADC_R 实例共享。
    • 我将提交一个内部工单、使引脚连接要求包含 ADC_CAL[2:3]指令。

    建议

    如果您根本不使用任何 ADC 模拟输入、请将封装上的所有 ADC_CAL 引脚接地。 如果您 正在 使用某些 ADC 通道、但不使用校准功能、则仍应将这些引脚接地、因为它们映射到您不会使用的 ADCIN6/ADCIN7 通道—数据表要求将未使用的 ADC 输入引脚短接至 VSS [1]。


    为了帮助完善这项建议、了解以下信息会有所帮助:

    • 您要使用哪种特定封装型号 (ZCZ_C、ZCZ_S 或 ZCZ_F) 进行设计—这决定是否存在 ADC_CAL2/3
    • 您的设计中是否使用任何 ADC 输入 (ADC[0:4]_AIN[0:5])
    • 您的设计是否使用共享 ADC_CAL 引脚的 ADC_R(旋转变压器 ADC)实例

    1. AM263P4-Q1 数据表 — 引脚连接要求(第 5.4 节)
    2. AM263P4-Q1 技术参考手册 — ADC 引脚映射
    3. AM263P4-Q1 数据表 — ADC_CAL 信号说明

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zackary、

    感谢您的详细和有用的答复。

    目前、在我的设计中、我使用的是 所有 ADC 通道、包括所有旋转变压器 ADC (RDC) 通道。 因此、让 所有 ADC_CAL 引脚保持未连接状态、而不是将其接地是正确的方法? 请确认是否属实?

    注意:我正在设计 ZCZ_S 封装。

    此致、

    Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lewis:

    是的、保持所有 ADC_CAL 引脚未连接状态是适合您设计的正确方法。 由于您使用的是所有 ADC 通道、包括 ZCZ_S 封装上的所有旋转变压器 ADC (RDC) 通道、因此您 不应 将 ADC_CAL 引脚接地。 原因如下:

    ADC_CAL 引脚物理连接到 ADC 多路复用器 — ADC_CAL0 和 ADC_CAL1 映射到所有五个 ADC 实例[1][2]上的 ADCIN6 和 ADCIN7、而 ADC_CAL2 和 ADC_CAL3 可以选择为旋转变压器 ADC 输入通道(通过 ADC_R_ADCSOCxCTL 寄存器中的 CHSEL 值 4 和 5)[3]。 在主动使用 ADC 和旋转变压器通道的同时将这些引脚接地会将共享模拟输入连接到固定电位、从而导致信号干扰活动转换。

    数据表的接地要求专门适用于 未使用 ADC 输入的情况 — 由于您的所有输入均处于有效使用状态,因此该要求不适用于您的设计。

    ZCZ_S 设计摘要:

    引脚
    行动
    原因
    ADC_CAL0 (U16)
    保持未连接
    与 ADCIN6 跨 ADC[0:4]共享—正在使用
    ADC_CAL1 (T15)
    保持未连接
    与 ADCIN7 跨 ADC[0:4]共享—正在使用
    ADC_CAL2 (U17)
    保持未连接
    与旋转变压器 ADC 输入共享—正在使用
    ADC_CAL3 (N17)
    保持未连接
    与旋转变压器 ADC 输入共享—正在使用

    另一个注意事项:“ADC_CAL“命名有点不恰当 — 这些引脚未按照名称建议的方式连接到校准电路,而是在与 ADC MUX 共享物理布线的同时用于内部目的[2]。 您在原始问题中提到的工厂校准是一种单独的机制、不依赖于这些引脚以任何特定方式连接。


    1. AM263P4 - ADC_CAL 引脚作为额外模拟输入 (E2E)
    2. AM263P4 - ADC_CAL 引脚作为额外模拟输入 — TI 工程响应 (E2E)
    3. AM263P4 - ADC 旋转变压器 ADC_CAL 输入 (E2E)

    此致、

    Zackary Fleenor