This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:是否可以将从不同流水线获得的视频输出到单个显示器?

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647474/tda4ven-q1-is-it-possible-to-output-video-obtained-from-different-pipelines-to-a-single-display

器件型号: TDA4VEN-Q1

我们正在考虑构建一个示例配置、其中从两条原始线和一条 YUV 线获得的视频来自不同的 CSI-RX 并输出到单个显示屏。

在这种情况下、是否可以使用马赛克节点来实现这一点? 我们考虑以下配置。

我们考虑以下配置。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masao:

    是的,这是可以使用 Mosaic。

    此致、

    Takuma