This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:在 FreeRTOS 中使用 DM-R5F 在 LVDS 显示器上显示文本而不是图像(字节数组)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647147/am62p-display-text-instead-of-image-byte-array-on-lvds-display-using-dm-r5f-in-freertos

部件号: AM62P

您好 TI 专家、

目前、我能够在 TI SK-AM62P5 的 DM-R5F 上使用 FreeRTOS 在 LVDS Display 上显示多个图像(以字节数组表示)。
现在、我的目标是在 LVDS 上以文本形式 (00-10) 显示数字。  
在当前场景中、我将使用图像来执行此操作、但稍后我需要显示直接文本、以减少 DM-R5F 的 RAM 使用。  

这是可能的吗?

此致、
Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此主题将分配给主题专家。 请留出一些时间进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:
    您将需要某种 UI 框架来实现此目的、但遗憾的是、我们尚未在 SDK 中包含任何框架。 过去、一些客户尝试自行将 LVGL 移植到 RTOS。 因为这是他们自己的努力,我没有任何相同的参考示例。