This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:JWT 库

Guru**** 2931200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643872/am3352-jwt-library

器件型号: AM3352

大家好。

我们正在使用 TISDK9.1、因此需要在产品中使用 JWT 库来基于会话生成令牌。 是否支持 JWT? 如果是、请提供 TISDK9.1 的相关版本

可以满足动态应用的需求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    JWT 库与默认的 TI SDK 映像不绑定。

    TI SDK 9.1 基于 Yocto Kirkstone (4.0)
    请参阅: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/09_01_00_001/exports/docs/devices/AM335X/linux/Release_Specific_Release_Notes 

    libjwt 是从 OpenEmbedded ( https://layers.openembedded.org/layerindex/recipe/412137/ ) 中的 Yocto scarthgap (5.0) 索引的,因此不能直接用于 kirkstone。

    但您可以尝试手动向后移植。

    此外、如果您想使用 scarthgap、SDK 11+也位于 Yocto scarthgap 上。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Vinuchandran V  感谢、对此的响应 是否意味着我们无法使用 Yocto 4.0 、会将其与 Yocto 5.0 捆绑在一起。  

    我们是否可以通过更改配方来添加采用 Yocto 4.0 的 JWT 库? 如果是、我们可以使用什么版本来实现此目的?

    请提供有关如何使用 Yocto 4.0 对此进行进一步操作的建议。 如果你有任何参考这个引用任何早期的线程,这是相似的。 请提供链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    感谢您的回答、 这是否意味着我们无法使用 Yocto 4.0、而是与 Yocto 5.0 捆绑在一起。  [/报价]

    否、该模块由 Yocto 5.0 官方支持。 但您可以尝试将其移植到 Yocto 4.0。  libjwt 似乎是一个可直接移植的纯 C 库。 注意您可能会遇到依赖关系问题。

    这不是与任何 TI SDK 映像捆绑在一起的软件包。 您需要使用标准流程单独添加它们。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinuchandran A V 感谢,我们将尝试它,并让你知道。

    如果我们有任何进一步的疑虑,就会回来  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    vinuchandran A V 这是许可版本和开放源代码 rite 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    您能澄清一下您的问题吗? 您指的是 SDK?

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nope JWT 库...是否已许可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    TI e2e 论坛主要讨论 TI 产品及其集成。 ‑第三方库许可(如 JWT)的问题不在本论坛的讨论范围内。

    有关许可信息、请参阅 JWT 项目的正式文件或存储库。

    此致、
    Vinu