This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:MS320F28P65x 功能安全支持和软件使用问题

Guru**** 2931670 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647250/tms320f28p650dh-ms320f28p65x-functional-safety-support-and-software-usage-questions

器件型号: TMS320F28P650DH
主题中讨论的其他器件: AM2634SysConfigC2000WARE

您好、
 
我们目前正在评估用于功能安全应用的 TMS320F28P65x、与我们对 AM2634 的评估类似。
 
我们有几个关于功能安全支持和相关软件的问题:
 
问题 1: 功能安全手册  
我们找到了以下文档:
《TMS320F28P65x 实时微控制器功能安全手册》
 
您能否确认这是正式的最新版本(不是草稿或参考文件)?  
此外、如果需要签订保密协议或任何特殊申请程序才能访问官方版本、敬请告知。
 
 
问题 2: 用于实现功能安全的 SysConfig  
根据 SysConfig 文档、它指出生成的代码无法直接满足功能安全要求、鉴定是用户的责任。
 
 
我们的理解是否正确、即 SysConfig 生成的代码未经安全认证、必须由用户验证才能使用功能安全?

 

问题 3 将 DriverLib 用于实现功能安全  
我们从相关讨论中了解到、DriverLib 与 SysConfig 类似、未经安全认证、这意味着用户必须执行安全认证。
 
您能否确认对于 DriverLib 而言理解是否正确?

 

问题 4 功能安全软件 (SDL/STL)  
我们知道以下软件库可用于安全相关用途:
- C2000 软件诊断库 (SDL)
- CLA 自检库 (CLA_STL)
- C28x 自检库 (C28x_STL)
 
这些库是否作为 C2000 安全包的一部分提供?  
是否需要 NDA、才能访问软件、文档(认证)或 FMEDA 信息?
 
如果 TRM/安全手册中有关于这些主题的任何推荐文档或章节、请告知我们。
 
此致、
Conor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    问题 1: 功能安全手册

    访问程序: TMS320F28P65x 的完整功能安全文档包需要 安全 NDA、 可通过 C2000-TMS320F28P65x 访问 SAFETI-AUTOMOTIVE-INDUSTRIAL-PACKAGE。 要获取访问权限、您应联系当地 的 TI 现场应用工程师 (FAE)、后者可提供访问链接。 如果您没有 FAE 联系、在您的 NDA 验证完毕后、TI 支持部门可以通过私人电子邮件发送该链接。


    问题 2: 用于功能安全的 SysConfig

    您的理解是正确的。 SysConfig 生成的代码未经过安全认证。 用户负责鉴定和验证功能安全应用中使用的任何 SysConfig 输出。 虽然检索到的结果目前不包含特定于 F28P65x 的明确 TI 语句、但这与您参考的 SysConfig 文档一致、并且与 TI 的一般方法一致、即仅将专用安全库 (SDL/STL) 作为安全合格工件提供。


    问题 3 用于功能安全的 DriverLib

    您的理解是正确的。 DriverLib 遵循与 SysConfig 相同的模型、未经安全认证、如果在功能安全应用中使用、用户必须自行执行安全认证。 TI 的 C2000 安全策略依赖于专用安全库 (SDL、C28x_STL、CLA_STL)、而不是对通用驱动程序代码进行认证。


    问题 4 功能安全软件 (SDL/STL)

    可用性

    软件库
    访问方法
    软件诊断库 (SDL)
    包含在 C2000Ware 中(公开可用,BSD-3-Clause 许可证)[5]
    C28x 自检库 (C28x_STL)
    C2000-SAFETI 封装的一部分(需要 NDA)[1][2]
    CLA 自检库 (CLA_STL)
    C2000-SAFETI 封装的一部分(需要 NDA)[1][2]

    NDA 要求

    • SDL: 在 C2000Ware 中公开提供、无需签订保密协议
    • C28x_STL 和 CLA_STL: 需要安全 NDA、可通过 MySecure/TI 的安全门户访问  
    • FMEDA 报告: 需要安全 NDA。 一旦签订了 NDA、TI 的安全门户上也会提供由 5 部分组成的 FMEDA 培训视频系列。
    • 安全手册和认证文档: 需要安全 NDA。

    谢谢、

    IRA