This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-Linux-SDK:AM62L- QNX 支持

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647325/am62l-linux-sdk-am62l--qnx-support

器件型号: AM62L-Linux-SDK
主题中讨论的其他器件: AM62L

尊敬的 TI 团队:

TI 是否有适用于 AM62L 平台的 QNX BSP?
我们希望 AM62A QNX7.1 BSP 是可用的

我们要将 QNX7.1 移植到 AM62L 电路板。 为此需要做哪些主要更改?
可支持哪些接口和所有接口?

请在此提供您的意见。


此致、
Sushmitha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushmitha、

    目前、我们没有计划在 AM62L 平台上支持 QNX。

    BR、

    Sunil M S