This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:引导模式问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638803/am625-boot-mode-issue

器件型号: AM625

尊敬的团队:

我们已完成原理图设计并使用 AM6254 处理器开发了一个原型板、该原理图已由 TI 团队进行审查。 但是、我们无法启动电路板。 请仔细研究一下、并就后续步骤提供建议。

 

此致、

Sudhakaran M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    感谢您的查询。

    能否确认以下几点  

    PMIC 能够启动、并且所有电源均可用

    PMIC 能够对 3.3V SYS 电源进行时序控制  

    TP158 - PORz 为高电平  

    TP34 - PORz_OUT 为高电平  

    TP64 - RESETSTATz 为高电平

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    TP215 — 是否可以测量 25M 时钟 — 1.8V  

    看起来 WKUP_CLKOUT0 没有 TP 扇出。 请在下一版本中添加 TP。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    完成上述所有测试后、请不要安装以下项目  

    R1044、R1045、R1046 和 R1047、并执行引导测试。

    此致。

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    为便于理解、请向我发送一条私人信息、与我分享相关电路部分。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TP158 - PORz 为高电平  ->测试的 TP158 为高电平

    TP34 - PORz_OUT 为高电平  ->测试的 TP34 为高电平

    TP64 - RESETSTATz 为高电平  -->测试的 TP64 为高电平

    TP215 — 是否可以测量 25M 时钟 — 1.8V  ->测试的 TP215 测得的频率为 25MHz、振幅为 1.8V

    R1044、R1045、R1046 和 R1047 并执行引导测试 -->删除了 R1044、R1045、R1046 和 R1047

    我们在 UART0 上未接收到任何数据 (Console_TxD 和 Console _RxD)。 请看这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    您能测量 PMIC 输出电源吗?

    您配置了什么引导模式?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    PMIC 输出电源均正常。

    我们使用以下引导配置:
    b[0:15]= 0b 1101 0010 0111 0100

    我们正在尝试 eMMC 引导和 UART 引导作为备用引导模式。

    此致

    Sudhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    鉴于 IO 泄漏、100K 下拉看起来很高。

    您能否测量引导模式输入端的电压?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    请组装 EMU 上拉电阻 R1101 和 R1102 并进行检查

    建议组装 JTAG 接口信号上拉电阻。 请参阅 SOC 数据表的引脚连接一节。   

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    您是否能够安装 EMU 上拉电阻器并执行一些测试?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOOTMODE 电压为 3.215V、具有 100K 电阻器。

    如果是、我们是否需要更改 100k 电阻器、则值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    请检查低配置和高配置。  

    能否请尝试在 EMU0 和 EMU1 上安装(填充)10K、并在更改引导模式电阻值之前进行测试。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    请执行以下操作

    根据 10K 值组装 EMU0..EMU1 电阻并进行测试

    另外、还应测量 BOORMODE 引脚 00..15 电压以进行分析。

    现在无需更改任何值。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    我看到 EMU0 配置为用作 GPIO。

    这是不允许的。

    请确保与以下 EMU0..EMU1 的任何连接已断开。

    JTAG_EMU0/GPIO
    该引脚不能用作 GPIO
    确保所有连接均为 DNI

    预计将根据需要通过 JTAG 上拉和控制 EMU0..EMU1。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    EMU0 和 EMU1 增加了上拉电阻 (10K)、EMU0 没有其他连接。

    引导模式引脚电压为

    003.2V、01-3.2V、02-00、03-3.2V、04-00、05-00、06-3.2V、07-00、08-00、09-3.2V、10-32V、113.2V、12-0013 3.2V、14-0015 至 00

    此致

    Sudhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    添加 EMU0..EMU1 上拉电阻后、电路板仍然无法引导?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    请进行以下更改

    MCU_RESETz
    MCU_RESETZ_SoC 标签
    添加上拉电阻器
    在 TP605 和 VCC_3V3_SYS 之间连接上拉电阻
    DNI C716

     此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    您能否确认 已填充 JTAG 信号的上拉电阻和 SoC_TRST#的下拉电阻。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我们在 UART0 上没有得到任何响应。

    此致

    Sudhkaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    进行上述更改后、您能否将主引导配置为 UART 引导并进行检查。

    您能否确认 UART 接口正确无误。

    可以对外部 UART 接口进行环回测试。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sreenivasa,

    为 J-tag 和 MCU_RESETz 添加上拉后、现在它已启动。

    此致

    Sudhkaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    很高兴听到您取得了进展。

    请确保在您测试的任何电路板上完成所有这些更改。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    关于引导模式引脚配置电阻值、您可以将构建中这些样片的值保留在电路板上。

    对于下一个电路板构建、请将 100K 更改为 47k、并上拉至 2K、以更大限度地减少电流消耗并确保电压电平。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    为 J-tag 和 MCU_RESETz 添加上拉电阻后、现在它已启动。

    您能否根据需要确认添加了 JTAG 信号的上拉和下拉电阻。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sreenivasa

    为 EMU1、SoC_TDI、SoC_TMS、SoC_TCK、SoC_TDO 添加了上拉电阻、为 SoC_TRST#添加了下拉 电阻(全部为 10K)

    此致

    Sudhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    谢谢你。

    对于 TRSTn、请使用 4.7K。

    这是我们一直在所有 SK 上使用的值。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    当您继续测试电路板时、希望让您知道所有上述更改都将在正在测试的电路板上进行。

    我正在查看并将分享原理图中的一些问题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    希望检查测试是否正在进行、以及更新下一个修订版板/构建电路板的计划。

    我确实有一些意见、我可以根据计划分享这些意见。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sreenivasa,

    测试正在进行中、更新将纳入电路板的下一个版本中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudhakaran

    谢谢你。

    根据您的意见、我假设更新或新电路板版本可能会在第 3 季度发布。

    这是我的评论和分享.

    此致、

    Sreenivasa.