This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:使用 CCS 调试应用 (Code Composer Studio)

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647476/j722sxh01evm-debugging-applications-using-ccs-code-composer-studio

器件型号: J722SXH01EVM

我计划使用 CCS 调试 RTOS 应用程序 (MCU_Cortex_R5_1、MCU_Cortex_R5_1)。

我的理解是、当独立调试时、我需要将以下软件写入 OSPI、从 LoadProgram 加载目标应用程序、然后执行它。 但是、系统在初始化过程中(在 System_Init 函数内)进入异常状态。

ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_01_00_04/mcu_plus_sdk_j722s_11_01_00_15/tools/boot/sbl_prebuilt/j722s-evm/default_sbl_null_nor_hs_fs.cfg

我的问题是、在调试 RTOS 应用程序 (MCU_Cortex_R5_1、MCU_Cortex_R5_1) 时、将上述软件写入 OSPI 是否正确?

此外、如果有任何网站包含此过程的示例程序、您能否提供该信息?

开发环境是 J722S + TDA4VEN。