This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:建议为 TDA4AH-Q1 和 TDA4AP-Q1 以及开发的主机和 CCS 版本

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM, TDA4AH-Q1, TDA4AP-Q1, PROCESSOR-SDK-J784S4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647929/tda4ah-q1-recommended-host-machine-and-ccs-version-to-develop-for-tda4ah-q1-and-tda4ap-q1-and

器件型号: TDA4AH-Q1
主题中讨论的其他器件: J784S4XEVM、 TDA4AP-Q1、 PROCESSOR-SDK-J784S4

您好、


建议使用哪些主机/操作系统和 Code Composer Studio (CCS) 版本来开始为 TDA4AH-Q1 和 TDA4AP-Q1 处理器以及评估板 J784S4XEVM 进行开发?

我们计划使用 RTOS (R5F-J784S4) 和 (PROCESSOR-SDK-J784S4) 通过在 PROCESSOR-SDK-RTOS 上运行的 Eth 接口运行我们的信号处理算法。

是否推荐使用 Ubuntu 22.04 LTS?

CCS 20.x 是否受支持、或者我们是否需要使用 CCS 12.x?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议您开始为 TDA4AH-Q1 和 TDA4AP-Q1 处理器以及评估板 J784S4XEVM 开发哪些主机/操作系统和 Code Composer Studio (CCS) 版本?
    [/报价]

    带 Ubuntu 操作系统的 Linux 系统是首选的主机。  

    是否推荐使用 Ubuntu 22.04 LTS?

    是的。 最新的 SDK 均使用 Ubuntu 22.04 进行了测试。

    CCS 20.x 是否受支持、或者我们是否需要使用 CCS 12.x?

    请使用 CCS 12.x、这是 SDK 最初开发和发布的版本。

    您可以使用 CCS 12.8-1、 这 是基于 Eclipse 的最新和最后一个版本。

    此致

    Suman

    [/quote]