This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:IBIS 模型

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647205/am5708-ibis-model

部件号: AM5708

我需要一个 ibisPaint 模型来进行 SI 相关仿真。

 

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamada-San、

    TI 建议遵循 PCB 布局指南。 如果遵循布局指南、则 将满足行业规格。 我们已经通过仿真和验证对此进行了验证。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    非常感谢您的迅速答复。

    感谢您提供宝贵的信息。

    我们还计划执行 SI 模拟并下载了 sprm693。

    这是否可用?

    如果有任何限制、请在评论中告诉我。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamada-San、

    IBIS 模型可用于模型文件中可用 IO 缓冲器的仿真。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark-san:

    非常感谢您的迅速答复。

    感谢您提供宝贵的信息。

    我想在电路板原图制作过程中对连接到 AM5708 的 DDR3L、USB3.0 和以太网执行 SI 仿真、但该 IBIS 模型是否不可用?

    如果需要、如何执行此操作?

    很抱歉问这么多问题。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamada-San、

    以下是 IBIS 模型中缓冲区名称的映射。

    • DDR3L - DDR_DIFFIOPB_H、DDR_SEIOPB_H  
    • USB3.0 - USB3_PCIEGEN1_PCIEGEN2_TX
    • 以太网、双电压 LVCMOS -  BC1833DV40DCPBFBP1811_SSCEV

    我可能错过了几个引脚、但我们可以将数据表中的引脚名称与 IBIS 模型中的引脚名称交叉参考。 IBIS 模型将指定一个“SELECT_<#>“名称、该名称将链接到该引脚上可用的 IO 子模型。

    该 IBIS 模型可用于 SI 仿真。

    如果我能进一步澄清、请告诉我。

    此致、
    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark-san:

    非常感谢您的迅速答复。

    感谢您的友好和全面的解释。

    我理解大纲。

    如果执行 SI 分析的部分有任何疑问、我将再次与您联系。

    山田浩史