This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:LPDDR 接口

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM623, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647987/am620-q1-lpddr-interface

器件型号: AM620-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM623、 AM625

对于带有 (AM6204BTGFHIALWRQ1) 的 AM625/AM623 入门套件 (EVM)、我们已根据我们的要求定制设计、并将 LPDDR 替换为 IS46LQ16512BEVM-053BLA1。 我们想知道如何确认此变更与处理器的可行性和兼容性。 我们还附上了数据表以供您参考。LPDDR46LQ16512B (1).pdf 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 AM62x DDR 寄存器配置工具: https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x 来配置 ISSI LPDDR4(说明在工具的自述文件中提供)。  此工具将生成头文件、该文件需要构建到您的代码中、以便驱动程序能够适当地初始化 DDR。  对于功能验证、我建议使用 Linux memtester 或其他存储器应力工具、并在预期的工作温度范围内运行。

    此致、

    James