This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J7200XSOMXEVM:模块上系统选项的差异

Guru**** 2958120 points

Other Parts Discussed in Thread: J7200XSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648056/j7200xsomxevm-difference-of-system-on-module-options

器件型号: J7200XSOMXEVM

模块上系统(焊接)和模块上系统(插槽式)之间有何区别?

J7200XSOMXEVM 可查看两个电路板选项。 J7200SOMG01EVM 和 J7200XSOMS01EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J7200SOMG01EVM 是标准 EVM/开发系统。  这符合大多数客户的要求。

    J7200XSOMS01EVM 是相同的 EVM、但将处理器替换为插座、以允许使用工作台工具移除处理器(而不是拆焊)。   在测试安全熔断功能时、有时需要这样做。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果我想评估高安全性器件、插座类型更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的 EVM J7200SOMG01EVM 随附 GP(非安全)器件。  插槽式版本 (J7200XSOMS01EVM) 也随附 GP(非安全)器件。  但是、客户可以在插槽式 EVM 上订购安全芯片和插拔器件、而在标准 EVM 上更改时需要更换 BGA /重新焊接。

    请注意、除非绝对需要、否则建议不要使用插座 EVM、因为这些插座可能很难使用。 需要精确的压力/扭矩,错误使用可能会损坏插座 — 导致 EVM 无法使用。  标准 EVM 更加稳健/对用户友好。