This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:AM62L:Yocto 构建问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647069/re-am62l-yocto-build-issue

主题中讨论的其他器件: AM62L

在我们解决防火墙问题后、客户决定尝试为 AM62L 开发板构建 vanilla Yocto–客户仍然失败、每次客户尝试控制台时都会因我尝试构建而意外终止。

 

我附带了用于设置构建独立文件 Yocto-Build-commands__Short.txt 的命令

我还有完整的构建日志和日志文件 — 最好的共享方式是什么? (有许多文件 — 我可以通过电子邮件发送或设置 TI 驱动器)

完整构建日志 — AM62L-BUILD-[0、1、2、3、4、5]     

已存储故障日志文件 — log.do_compile。[0-9]    

 

名称中带有 home 的日志将在客户的家庭网络上进行测试。

e2e.ti.com/.../Yosto_2D00_Build_2D00_commands_5F005F00_Short.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我已经将其拆分成了一个新主题。 原主题:  AM62L:Yocto 构建问题 

    我会尝试一下,从我的结束,并会在 3 天内回来给你。

    [引述 userid=“13395“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647069/re-am62l-yocto-build-issue

    我还有完整的构建日志和日志文件 — 最好的共享方式是什么? (有许多文件 — 我可以通过电子邮件发送或设置 TI 驱动器)

    [/报价]

    两个都可以。 同时、这里可以只共享错误日志吗?

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vinu、抱歉、我没有收到关于最新回复的通知、所以现在只能看到这一点。 在此处附加日志、例如 1 个示例。 客户实际上发送了 5 个不同的案例、但这一个应该 100%清楚防火墙相关的问题、因为它是在家庭网络上运行的。

    e2e.ti.com/.../log.do_5F00_package.1304188_2D00_5_2D00_home_2D00_build_5F00_errore2e.ti.com/.../AM62L_2D00_build_2D00_5_2D00_Home.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     当 Yocto 构建系统尝试针对静态库存档文件 (libform.a) 运行 dwarfsrcfiles 时、似乎发生了错误

    日志中提供了命令失败的原因:
    dwarfsrcfiles:../ncurses/6.4/package/usr/lib/libform.a:不是一个有效的 ELF 文件。

    我尝试了按照您的步骤设置 Yocto SDK、但 我无法重现此问题。

    我已 成功清理和重建 ncurses 包。

    您可以尝试通过重建 ncurses 吗

    bitbake -c cleansstate ncurses
    bitbake ncurses

    此致、
    Vinu