This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:使用 xds110 实现 SK-AM62P-LP 引导模式控制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639308/sk-am62p-lp-sk-am62p-lp-bootmode-control-using-xds110

器件型号: SK-AM62P-LP
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

大家好:

Im 参考 EVM 用户指南:SK-AM62P-LP

引自指南:“通过 XDS110 的测试自动化界面“  

第 2.21.2 段还 说明了引导模式
SK EVM 的引导模式由两组开关 SW4 和 SW5 定义、或由 I2C 缓冲器定义
连接到测试自动化(XDS110 和接头)。

我使用 Code Composer Studio 附带的 dbgjtag 和 xds110 二进制文件成功重置了电路板。

遗憾的是、我找不到任何有关通过 XDS 切换引导模式的信息。 不在手册中、也不在互联网中。

是否可以 在没有 测试自动化接头的情况下更改引导模式? 对于 低功耗 EVM 来说、这是否有任何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我快速查看了 SK-AM62P-LP 原理图、发现它 有一个基于 I2C 的引导模式 IO 扩展器器件、能够覆盖通过板载引导模式开关选择的处理器引导模式输入的状态。 与 IO 扩展器关联的 I2C 信号连接到板载 XDS、还可以选择连接到测试自动化接头、该接头通常未安装在客户电路板上。 因此、似乎可以使用 适当的软件通过板载 XDS 更改处理器引导模式输入的状态。 但是、我不知道该软件是否 曾开发过。  当一些电路板在放入 TI 软件测试场之前安装了测试自动化连接器时、SK-AM62P-LP 中添加了该功能以支持 OS 回归测试。 测试自动化连接器用于测试场中、 通过远程连接控制电路板。 因此、我不确定是否有人开发了软件来  通过板载 XDS 控制 IO 扩展器件。 我需要问。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul、这是个好消息。  如果不存在此类软件、我想知道是否可以在 CCS 中对 XDS110 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把这个主题分配给支持 CCS 的团队、看看他们是否可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、延迟的回复。

    是否可以 在没有 测试自动化标头的情况下更改引导模式?

    工程部门确认这是不可能的。

    想知道的是、可以在 CCS
    中对 XDS110 进行编程

    可以为 XDS110 对器件进行编程。 下面 XDS110 文章的“刷写引导加载程序“部分针对 TMDSEMU110-U 进行了一个示例

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__ALFqIj4dX6S.TZRERoSphA__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST

    但以上内容适用于独立 TMDSEMU110-U、其中具有一个 10 引脚 JTAG 接头、可用于连接另一个调试探针来调试 XDS110 器件。 对于集成的板载 XDS110、例如 SK-AM62P-LP 上的组件、这可能无法实现(具体因电路板而异,但大多数板载 XDS110 通常无法轻松访问、例如 TMDSEMU110-U

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的