This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM2431:UART3 RX 在 D16 上不工作、TX 在 E16 上工作正常

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646830/am2431-am2431-uart3-rx-not-working-on-d16-tx-working-fine-on-e16

器件型号: AM2431
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

我 在定制电路板设计中使用 AM2431BSDGHIALVR。 我们配置了 4 个 UART 通道、每个通道都通过 RS422 收发器连接、用来与外部电路板通信。

一个 UART 通道未按预期工作。

器件: AM2431BSDGHIALVR
UART 实例: UART3
RX 引脚: D16
TX 引脚: E16

问题

UART3 传输正常运行。 从 E16 上 UART3_TX 发送的数据 在外部电路板上正确接收。

但是、AM2431 无法在 D16 上的 UART3_RX 上接收任何数据。

已执行调试测试

  1. RS422 通信测试
    • UART3 TX 路径正常工作。
    • 外部板正确接收数据。
    • UART3 RX 路径未接收数据。
  2. 直接环回测试
    • 删除/绕过 RS422 收发器。
    • 直接短接 UART3 TX 和 RX 线路。
    • UART3 上的环回测试失败。
  3. D16 上的 GPIO 测试
    • 将 D16 配置为 GPIO 输入/输出。
    • 已验证信号切换和手动输入检测。
    • 引脚处于活动状态、并且焊接/BGA 连接似乎正确。
    • 仅当 D16 配置为 UART3_RX 时、才会出现问题。

它的格式

  • 相同的基于 SDK 的 UART 环回测试代码可在其他 UART 通道上正常工作。
  • 所有工作通道的 UART 配置流程都是相同的。
  • 只有 UART3 RX 失败。
  • 附加了原理图片段和 SDK 测试文件以供参考。

您能否帮助检查与 AM2431 的 D16 上的 UART3_RX 是否存在任何特定的引脚多路复用、焊盘配置、输入使能设置或已知限制?

有问题的 UART 的 SysConfig 设置

 

uart4.inputClkFreq    = 160000000;

uart4.baudrate        = 10000000;

uart4.sdkInfra        =“LLD“;

uart4.readCallbackFxn =“Callback_RX4“;

uart4.writeCallbackFxn =“Callback_TX4“;

uart4.$name           =“CONFIG_RS422_4“;

uart4.intrEnable      =“禁用“;

uart4.uart.$assign    =“USART3“;

uart4.UART.RXD.PU_PD  =“pu“;

uart4.uart.RXD.$assign =“UART1_CTSn“;

uart4.uart.TXD.$assign =“UART1_RTSn“;

 

如果您需要更多详细信息或文件来识别和解决此问题、请告诉我。   

AM243 上的 UART3 RX 是否存在任何已知的限制或问题?

 

谢谢、

马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定此处的 UART 波特率设置是否正确。 您是否可以尝试使用如下所述的默认配置:

    我会让你尝试阻止模式,基本上是如上面屏幕截图所示的设置。

    告诉我它是否适用于 D16 -> UART RXD?  

    此外、如果您可以共享应用中接收器件的 UART 代码的屏幕截图、这会非常有用。 基本上是执行 UART 事务 Init 和 UART_read 调用的部分。

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    我们尝试重新刷写相同的 SBL 文件并重新启动电路板。 之后、UART3 RX 开始正常工作、无需更改任何硬件或引脚多路复用。

    我附上了 SBL 文件以供您参考。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/5657.sbl_5F00_null.zip

    您能告诉我们什么原因会导致特定的 UART RX 通道出现这样的行为吗?


    谢谢、
    Ganesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    您发送给我的是一个发布映像/只是一个二进制文件、我无法从中找出 SBL 工程的 SysConfig 设置。

    但是,我不确定我们如何隔离这一个,因为它对我来说也是第一个。 您遇到的 UART RX 问题、是否能够再次面临此问题? 如果您在开发过程中再次面临此问题、请跟踪故障前步骤、以便我们可以查看可能的原因。

    但看起来像一个简单的反射工作的魅力为你. 如果您再次面对此问题、请告诉我、并在失败前记下步骤。

    此致、

    Vaibhav