This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:J784S4XG01EVM 上的 NAND 闪存启动

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648144/j784s4xevm-nand-flash-boot-on-j784s4xg01evm

器件型号: J784S4XEVM

尊敬的 TI 团队:

我尝试从 J784S4XG01EVM 平台上的 NAND 闪存启动。

请分享以下文档或参考链接:

  • NAND/OSPI NAND 引导引脚配置
  • NAND 闪存的刷写过程
  • 所需的启动二进制文件和映像布局
  • J784S4 上 NAND 引导支持的引导流程

谢谢、
Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    您尝试使用什么引导加载程序?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已成功构建默认的 Processor SDK Linux 映像、并能够使用生成的映像从 SD 卡和 eMMC 引导电路板。

    现在、我尝试使用 NAND 闪存接口启动电路板。  

    下面是我的引导加载程序二进制文件

     ls
    EFI          tiboot3-j784s4-gp-evm.bin     tispl.bin
    Image        tiboot3-j784s4-hs-evm.bin     u-boot.img
    tiboot3.bin  tiboot3-j784s4-hs-fs-evm.bin  uEnv.txt
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    我已成功构建默认 Processor SDK Linux 映像、并能够使用生成的映像从 SD 卡和 eMMC 启动电路板。

    谢谢。

    现在我正在尝试使用 NAND 闪存接口启动电路板。  [/报价]

    我们的 U-Boot 闪存支持工程师将会进一步联系您这一主题。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    请参阅相关的 SDK 文档。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/11_02_00_04/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-QSPI.html

    您可以使用 fatload 从 SD/MMC 卡中读取数据、然后使用 sf 命令将数据刷写到 OSPI、而不是使用 tftp 将映像复制到加载地址。

    此致
    Diwakar